This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:SGMII GigE 连接

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1099937/dp83869hm-sgmii-gige-connection

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869DP83869EVM

我在定制 PCB 上安装了此 PHY、该 PCB 通过 SGMII 与 Intel FPGA 连接。 PHY 连接到支持1000BASE-T 的 Bel MagJack 我将部件设置为 SGMII 至 Copper 模式、自动协商、通告1000/100/10和自动 MDI-X 我已经通过 MDIO 确认了此配置。 自协商不会在1000M 连接、而是选择100M。 我正在寻求帮助、以排除无法建立1000M 连接的原因。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    什么是链路伙伴?如何配置? 这将决定自协商选择。  

    您能否提供 DP83869的寄存器转储、以便我们可以再次检查寄存器设置?

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    链路伙伴是连接到 Windows PC 的千兆交换机。 我们拥有此定制 PCB 的早期版本、该版本能够通过开关以1000M 的速度连接到该 PC。 我在这个帖子的末尾附加了寄存器转储。 我还连接了该 PHY 的原理图页面以及 PHY 和插孔之间连接的光绘文件。 注意事项:

    1) 1) MDI 线路上的端接电阻器网络是上一个电路板的伪影。 我认为这些应该删除、但我不确定这是否会导致1000M 无法正常工作?  

    2) 2)两条 MDI 线路上有不匹配的过孔、这会导致差分对线路之间的电容差~1pF、但我不认为延迟会导致这种情况不起作用?  

    3) 3)我的 MDI 差分对长度匹配、但4个通道的长度不匹配。

    4) 4)我们没有任何电路保护、因为该板连接到开关、而不是外部世界。  

    我正在浏览 DP83867故障排除指南、如果发现任何其他信息、我将更新此帖子。

    谢谢、

    Dan

    e2e.ti.com/.../Ethernet-Page.pdf

    BMCR 4416
    BMSR 31081
    PHYIDR1 8192
    PHYIDR2 41201
    Anar 481
    ALNPAR 50657
    ANER 111
    ANNPTR 8193
    ANLNPTR 30721
    Gen_CFG1 2816
    Gen_Status1 0
    REGCR 16415
    地址4416
    ONEKSCR 61440
    PHY_CONTROL 20552
    PHY_STATUS 31746
    INTERRUPT_MASK 0
    INTERRUPT_STATUS 23874
    Gen_CFG2 10695
    RX_ERR_CNT 0
    BIST_CONTROL 0
    Gen_STATUS2 64
    LEDS_CFG1 24912
    LEDS_CFG2 17476
    LEDS_CFG3 2.
    Gen_CFG4 18.
    GEN_CTRL 0
    ANALOG_TEST_CTRL 0
    GEN_CFG_ENH_AMIX 0
    GEN_CFG_FLD 0
    GEN_CFG_FLD_THR 0
    Gen_CFG3 0
    RGMII_CTRL 80
    RGMII_CTRL2 0
    SGMII_AUTO_NEG_STATUS 3.
    PRBS_TX_CHK_CTRL 0
    PRBS_TX_CHK_BYTE_COUNT 0
    G_100BT_REG0 1952
    SerDes_SYNC_STS 278
    Strap 3072
    ANA_RGMII_DLL_CTRL 119
    RXF_CFG 4096
    RXF_STATUS 0
    IO_MUX_CFG 3088
    TDR_GEN_CFG1 1874
    TDR_GEN_CFG2 51280
    TDR_SEG_Duration1 21286
    TDR_SEG_DURATION2 40990
    TDR_GEN_CFG3 59766
    TDR_GEN_CFG4 6607
    TDR_peaks LOC_A_0_1 0
    TDR_peaks LOC_A_2_3 0
    TDR_peaks LOC_A_4_B_0
    TDR_peaks LOC_B_1_2 0
    TDR_peaks LOC_B_3_4 0
    TDR_peaks LOC_C_0_1 0
    TDR_peaks LOC_C_2_3 0
    TDR_peaks _LOC_4_D_0
    TDR_peaks LOC_D_1_2 0
    TDR_peaks LOC_D_3_4 0
    TDR_GEN_STATUS 0
    TDR_peaks 符号_A_B 0
    TDR_peaks _符号_C_D 0
    OP_MODE_DECODE 70
    GPIO_MUX_CTRL 16762
    FX_CTRL 4416
    FX_STS 24937
    FX_PHYID1 8192
    FX_PHYID2 41201
    FX_ANADV 32
    FX_LPABL 16385
    FX_ANEXP 3.
    FX_LOCNP 8193
    FX_LPNP 0
    FX_INT_EN 511
    FX_INT_STS 17.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您提供信息。 您列出的注释肯定会影响信号质量、但很难量化。 首先、我想确认这是自动协商问题、还是您怀疑的电路板设计/信号完整性问题。

    您能否尝试将两个 DP83869电路板连接在一起? 如果它仍然以100Mbps 的速率上升、请尝试禁用两侧的自动协商并强制执行1000Mbps 操作。 那么会发生什么情况?

    您能否告诉我、在尝试链接之前、您正在从默认设置更改哪些寄存器设置(如果有)?

    让我知道这些问题的答案、然后在必要时、我可以更深入地回顾原理图和布局。

    另外、请为我们提供 有关之前功能板的更多背景信息、而不是这种新的功能板。 所做的所有更改是什么?

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将详细介绍您关于直接连接两个板的建议。 如果我可以使用该器件执行任何调试活动、我刚刚在该器件的开发板中收到该信息。 同时、这里是您其他问题的答案。

    1) 1) 您还能告诉我、在尝试链接之前、您要从默认设置更改哪些寄存器设置(如果有)?

    这些寄存器是根据数据表的第9.4.8.6节进行配置的。 寄存器0x01DF 设置为复位值、但对于 SGMII 到 Copper 的位2-0则设置为0x6。  

    2) 2)另请为我们提供 有关之前功能板的更多背景信息、而不是这一新功能板的背景信息。 所做的所有更改是什么?

    这是电路板的完全重新设计、其中包括新的以太网插孔、磁性元件、PHY 和 FPGA。 之前的 PHY 是 Marvell 88E1111、它配置为通过 RGMII 与 FPGA 连接、该器件设置为广播10/100/1000Mb。 在两个系统中、链路伙伴保持不变。  

    谢谢、

    Daniel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您提供更多信息。 请告诉我两个电路板测试的结果是什么。  

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    这是两个板相互连接时的寄存器读数。 PHY_STATUS 寄存器指示后面1000Mb 的速度。 我还重复了与开发板相连的测试、测试结果还表明、之后的连接速度为1000Mb。  

    谢谢、

    Daniel  

    BMCR 4416
    BMSR 31085.
    PHYIDR1 8192
    PHYIDR2 41201
    Anar 481
    ALNPAR 49633
    ANER 111
    ANNPTR 8193
    ANLNPTR 18432
    Gen_CFG1 2816
    Gen_Status1 15360
    REGCR 16415
    地址4416
    ONEKSCR 61440
    PHY_CONTROL 20552
    PHY_STATUS 44802
    INTERRUPT_MASK 0
    INTERRUPT_STATUS 7488
    Gen_CFG2 10695
    RX_ERR_CNT 0
    BIST_CONTROL 0
    Gen_STATUS2 64
    LEDS_CFG1 24912
    LEDS_CFG2 17476
    LEDS_CFG3 2.
    Gen_CFG4 18.
    GEN_CTRL 0
    ANALOG_TEST_CTRL 0
    GEN_CFG_ENH_AMIX 0
    GEN_CFG_FLD 0
    GEN_CFG_FLD_THR 0
    Gen_CFG3 0
    RGMII_CTRL 80
    RGMII_CTRL2 0
    SGMII_AUTO_NEG_STATUS 3.
    PRBS_TX_CHK_CTRL 0
    PRBS_TX_CHK_BYTE_COUNT 0
    G_100BT_REG0 1952
    SerDes_SYNC_STS 326
    Strap 3072
    ANA_RGMII_DLL_CTRL 119
    RXF_CFG 4096
    RXF_STATUS 0
    IO_MUX_CFG 3084
    TDR_GEN_CFG1 1874
    TDR_GEN_CFG2 51280
    TDR_SEG_Duration1 21286
    TDR_SEG_DURATION2 40990
    TDR_GEN_CFG3 59766
    TDR_GEN_CFG4 6607
    TDR_peaks LOC_A_0_1 0
    TDR_peaks LOC_A_2_3 0
    TDR_peaks LOC_A_4_B_0
    TDR_peaks LOC_B_1_2 0
    TDR_peaks LOC_B_3_4 0
    TDR_peaks LOC_C_0_1 0
    TDR_peaks LOC_C_2_3 0
    TDR_peaks _LOC_4_D_0
    TDR_peaks LOC_D_1_2 0
    TDR_peaks LOC_D_3_4 0
    TDR_GEN_STATUS 0
    TDR_peaks 符号_A_B 0
    TDR_peaks _符号_C_D 0
    OP_MODE_DECODE 70
    GPIO_MUX_CTRL 16762
    FX_CTRL 4416
    FX_STS 24937
    FX_PHYID1 8192
    FX_PHYID2 41201
    FX_ANADV 32
    FX_LPABL 16385
    FX_ANEXP 3.
    FX_LOCNP 8193
    FX_LPNP 0
    FX_INT_EN 511
    FX_INT_STS 17.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    这似乎是一个自协商问题。  电路板连接到开关时、是否发送了第一个寄存器转储? 我看到   GEN_STATUS1 寄存器显示链接伙伴不支持1000Base-T  

    此外、只需检查一下、"开发板"是什么意思。 这是 我们的 DP83869EVM 吗?

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    第一个寄存器转储是在电路板连接到开关时进行的。 以下是几个数据点、使我相信它不是链接伙伴:  

    1. 我连接到此帖子的寄存器转储来自相同的系统设置(自定义 PCB 至开关)。 完成后执行该操作、指示链路伙伴支持1000Base-T 全双工、PHY_STATUS 寄存器指示所选速度为1000Mb。 第一个寄存器转储来自建立连接和传输数据之后。
    2. 我可以在1000Mb 连接到此连接合作伙伴和此板的旧版本。
    3. 增强速度优化已启用(GEN_CFG2的位8)、因此我相信1G 链路发生故障、这就是降低速度的原因。 不确定这是否会解释为什么 GEN_STATUS1寄存器中的链接伙伴能力会在之后发生变化?  

    谢谢、

    Daniel   

    数据传输之前的寄存器转储  

    BMCR 4416
    BMSR 31081
    PHYIDR1 8192
    PHYIDR2 41201
    Anar 481
    ALNPAR 50657
    ANER 111
    ANNPTR 8193
    ANLNPTR 22534
    Gen_CFG1 2816
    Gen_Status1 10240
    REGCR 16415
    地址4416
    ONEKSCR 61440
    PHY_CONTROL 20552
    PHY_STATUS 47874
    INTERRUPT_MASK 0
    INTERRUPT_STATUS 23874
    Gen_CFG2 10695
    RX_ERR_CNT 0
    BIST_CONTROL 0
    Gen_STATUS2 64
    LEDS_CFG1 24912
    LEDS_CFG2 17476
    LEDS_CFG3 2.
    Gen_CFG4 18.
    GEN_CTRL 0
    ANALOG_TEST_CTRL 0
    GEN_CFG_ENH_AMIX 0
    GEN_CFG_FLD 0
    GEN_CFG_FLD_THR 0
    Gen_CFG3 0
    RGMII_CTRL 80
    RGMII_CTRL2 0
    SGMII_AUTO_NEG_STATUS 3.
    PRBS_TX_CHK_CTRL 0
    PRBS_TX_CHK_BYTE_COUNT 0
    G_100BT_REG0 1952
    SerDes_SYNC_STS 294
    Strap 3072
    ANA_RGMII_DLL_CTRL 119
    RXF_CFG 4096
    RXF_STATUS 0
    IO_MUX_CFG 3088
    TDR_GEN_CFG1 1874
    TDR_GEN_CFG2 51280
    TDR_SEG_Duration1 21286
    TDR_SEG_DURATION2 40990
    TDR_GEN_CFG3 59766
    TDR_GEN_CFG4 6607
    TDR_peaks LOC_A_0_1 0
    TDR_peaks LOC_A_2_3 0
    TDR_peaks LOC_A_4_B_0
    TDR_peaks LOC_B_1_2 0
    TDR_peaks LOC_B_3_4 0
    TDR_peaks LOC_C_0_1 0
    TDR_peaks LOC_C_2_3 0
    TDR_peaks _LOC_4_D_0
    TDR_peaks LOC_D_1_2 0
    TDR_peaks LOC_D_3_4 0
    TDR_GEN_STATUS 0
    TDR_peaks 符号_A_B 0
    TDR_peaks _符号_C_D 0
    OP_MODE_DECODE 70
    GPIO_MUX_CTRL 16762
    FX_CTRL 4416
    FX_STS 24937
    FX_PHYID1 8192
    FX_PHYID2 41201
    FX_ANADV 32
    FX_LPABL 16385
    FX_ANEXP 3.
    FX_LOCNP 8193
    FX_LPNP 0
    FX_INT_EN 511
    FX_INT_STS 49

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我意识到我没有回答您的第二个问题。 是的、我所指的开发板是 DP83869EVM。

    Daniel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    您在最新帖子中的"定制 PCC"是什么意思?  

    下面是我要尝试的几个实验:

    1.尝试禁用速度优化位并查看 行为是什么。 如果不执行任何操作、则恢复为默认值。  

    2.使用 dp83869将您的定制板连接到您现有的任何其他链接伙伴。 所有这些都是失败的吗?

    3.禁用自动协商并使用 BMCR 寄存器强制定制电路板上的1000Mbps 操作。 在开关侧强制运行1000Mbps。  

    4. 将我们的869EVM 连接到您的交换机。

    请告诉我结果。 此外、是否可以发送十六进制格式的任何未来寄存器转储?  

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    定制 PCB 是带有 dp83869器件的定制板、很抱歉造成混淆。

    1.行为保持不变。 已通过并选择1000Mb、但无法连接和传输数据。 我们看到发送了少量数据包、然后连接中断。 我已连接该寄存器转储。

    2.定制板无法连接到我们在1000Mb 尝试的任何连接伙伴(切换/直接连接 至 Windows PC/USB 至以太网适配器/面板 PC)。

    3.我们没有看到使用此配置的流量。 我们将继续研究这一点、并尝试其他速度以确认我们的手动配置是否正确实施。

    4.我已从连接到交换机的869EVM 连接了一个寄存器转储。

    谢谢、

    Daniel

     e2e.ti.com/.../869EVM_5F00_to_5F00_Switch.txt

    寄存器转储-无速度优化  

    BMCR 0x1140
    BMSR 0x796d
    PHYIDR1 0x2000
    PHYIDR2 0xa0F1
    Anar 0x1e1
    ALNPAR 0xcde1
    ANER 0x6f
    ANNPTR 0x2001
    ANLNPTR 0x4006
    Gen_CFG1 0xb00
    Gen_Status1 0x7800
    REGCR 0x401f
    地址0x1140
    ONEKSCR 0xf000
    PHY_CONTROL 0x5048
    PHY_STATUS 0xaf02
    INTERRUPT_MASK 0x0
    INTERRUPT_STATUS 0x1c42
    Gen_CFG2 0x28c7
    RX_ERR_CNT 0x0
    BIST_CONTROL 0x0
    GEN_STATUS2 0x40
    LEDS_CFG1 0x6150
    LEDS_CFG2 0x4444
    LEDS_CFG3 0x2
    Gen_CFG4 0x12
    GEN_CTRL 0x0
    ANALOG_TEST_CTRL 0x0
    GEN_CFG_ENH_AMIX 0x0
    GEN_CFG_FLD 0x0
    GEN_CFG_FLD_THR 0x0
    Gen_CFG3 0x0
    RGMII_CTRL 0x50
    RGMII_CTRL2 0x0
    SGMII_AUTO_NEG_STATUS 0x3
    PRBS_TX_CHK_CTRL 0x0
    PRBS_TX_CHK_BYTE_COUNT 0x0
    G_100BT_REG0 0x7a0
    SERDES_SYNC_STS 0x106
    自举_STS 0xc00
    ANA_RGMII_DLL_CTRL 0x77
    RXF_CFG 0x1000
    RXF_STATUS 0x0
    IO_MUX_CFG 0xc0c
    TDR_GEN_CFG1 0x752
    TDR_GEN_CFG2 0xc850
    TDR_SEG_Duration1 0x5326
    TDR_SEG_DURATION2 0xa01e
    TDR_GEN_CFG3 0xe976
    TDR_GEN_CFG4 0x19CF
    TDR_peaks _LOC_A_0_1 0x0
    TDR_peaks LOC_A_2_3 0x0
    TDR_peaks _LOC_A_4_B_0 0x0
    TDR_peaks _LOC_B_1_2 0x0
    TDR_peaks _LOC_B_3_4 0x0
    TDR_peaks _LOC_0_1 0x0
    TDR_peaks _LOC_2_3 0x0
    TDR_peaks _LOC_4_D_0 0x0
    TDR_peaks _LOC_D_1_2 0x0
    TDR_peaks _LOC_D_3_4 0x0
    TDR_GEN_STATUS 0x0
    TDR_peaks 符号_A_B 0x0
    TDR_peaks _签名_C_D 0x0
    OP_MODE_DECODE 0x46
    GPIO_MUX_CTRL 0x417A
    FX_CTRL 0x1140
    FX_STS 0x6169
    FX_PHYID1 0x2000
    FX_PHYID2 0xa0F1
    FX_ANADV 0x20
    FX_LPABL 0x4001
    FX_ANEXP 0x3
    FX_LOCNP 0x2001
    FX_LPNP 0x0
    FX_INT_EN 0x1ff
    FX_INT_STS 0x11

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我可能 误解了这个问题。 因此、为了澄清这一点、  我看到定制 PCB 以1000Mbps 的速率启动、显示链路状态良好、显示自协商完成、如最新转储中的 PHY_STATUS 寄存器所示。 一段时间后、它会降至100Mbps? 下降需要多长时间?

    "已通过、选择1000Mb、但无法连接和传输数据。 我们看到发送了几个数据包、然后连接中断"

    您如何判断 PHY 未能连接和传输数据? 连接中断意味着它会降至100Mbps 还是链路中断?  PHY 降至100Mbps 后、您是否看到流量?

    我将查看您的原理图、下周将向您提出任何意见。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、  

    您如何判断 PHY 未能连接和传输数据? 连接中断意味着它会降至100Mbps 还是链路中断?  PHY 降至100Mbps 后、您是否看到流量?

    我们使用 Wireshark 来监控以太网流量。 是的、我看到 PHY 下降到100Mbps 后流量持续。

    因此、为了澄清这一点、  我看到定制 PCB 以1000Mbps 的速率启动、显示链路状态良好、显示自协商完成、如最新转储中的 PHY_STATUS 寄存器所示。 一段时间后、它会降至100Mbps? 下降需要多长时间?

    是的、完全正确。 我认为、目前的情况是、它尝试以1000Mbps 的速率发送消息、然后由于速度优化而降至100Mbps。 当速度优化关闭时、我可以看到在链路断开之前发送了4-6个数据包。

    谢谢、

    Daniel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    明白。 这可能是信号完整性问题。  

    869EVM 到开关的寄存器转储显示自动协商已关闭。 如果打开自动协商、您是否获得1000Mbps 的流量?

    将在下周提供有关原理图的评论。

    谢谢、

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    下面是我对原理图的评论:

    C58、C64、C72、C78应为10nF 而不是10uF

    2.确保晶振规格符合 数据表10.2.1.2.1.1节中列出的要求

    MDC 引脚不应有上拉电阻器

    DP83869集成了 MDI 终端电阻器、因此不建议使用 R37-R44和 C90-C93。 添加此"保护"部分是否有原因?

    5.建议添加将 MDI 连接器接地与数字接地隔离的选项,如 DP83869EVM 原理图所示。  

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    感谢您的反馈、我将在下一版电路板上更新这些内容。 "保护"是使用不同 PHY 的电路板上一版本的工件。

    一个数据点是、我可以通过 Wireshark 与这些电阻器进行通信(100Mb)、一旦我移除这些电阻器、即使在100Mb、我也无法再进行任何通信。 我目前不确定为什么会这样,有什么想法?  

    谢谢、

    Daniel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您提供数据点。 我不确定此特定问题、但似乎之前板上有足够的伪影导致您看到的问题。  

    您能否确认 DP83869EVM 是否正常工作? 如果打开自动协商、它是否以1000Mbps 的速率连接并产生流量?

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    DP83869EVM 以1000Mbps 的速率进行链接、但我看不到任何流量。 我所指的流量是由 MAC 层生成的 TCP 数据包、我认为评估板不能正确? 我必须将其他硬件连接到评估板才能查看流量、除非我的理解不正确?

    谢谢、

    Daniel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    你是对的。 由于 EVM 上没有 MAC、因此您不会看到 TCP 数据包。 但是、由于您已确认 EVM 已连接并保持1000Mbps、因此可以放心地说 、此处的问题是定制板的原理图和/或布局。  

    请根据上面列出的注释以及数据表第12节和 以太网 PHY PCB 设计布局检查清单中描述的原理来更新电路板。 也可将我们的 EVM 原理图用作参考。

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    谢谢、

    David