Other Parts Discussed in Thread: TIC12400-Q1, TIC12400
主题中讨论的其他器件: TIC12400
大家好、
TIC12400-Q1是否能够偏置和读取 ADC 输入上的模拟温度传感器(NTC)?
从理论上讲、这应该是可能的、但有一些问题:
- 偏置 NTC --> TIC12400-Q1所需的湿性电流最小设置为1mA。
- 由于 NTC 在 ~1k 至~210k 的范围内,NTC 上的电压可能高达210V...., 这显然超出了 TIC12400的输入电压范围。
这一(简单)注意事项是否正确、或者是否有任何其他/更好的方法让 TIC12400-Q1偏置并读取 NTC 值?