This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:连接模拟温度传感器

Guru**** 2928730 points

Other Parts Discussed in Thread: TIC12400-Q1, TIC12400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1104774/tic12400-q1-interfacing-analog-temperature-sensors

器件型号:TIC12400-Q1
主题中讨论的其他器件: TIC12400

大家好、

 TIC12400-Q1是否能够偏置和读取 ADC 输入上的模拟温度传感器(NTC)?

从理论上讲、这应该是可能的、但有一些问题:

  • 偏置 NTC --> TIC12400-Q1所需的湿性电流最小设置为1mA。
  • 由于 NTC 在 ~1k 至~210k 的范围内,NTC 上的电压可能高达210V...., 这显然超出了 TIC12400的输入电压范围。

这一(简单)注意事项是否正确、或者是否有任何其他/更好的方法让 TIC12400-Q1偏置并读取 NTC 值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piotr、

    这是一个有趣的问题。  我认为这应该是可能的、在考虑过这一点之后、我认为添加一个与 NTC 并联的电阻器是最简单的解决方案。 该并联电阻器将与 NTC 产生等效电阻、并减轻由高 NTC 电阻值产生的大电压。  

    我需要指出的是、由于使用电阻分压器将输入电压降至 ADC 可接受的范围、因此还需要将内部电阻与外部负载并联。  数据表中将其指定为典型值为240kΩ Ω、其中每个电阻器大约为120kΩ Ω。

    部分湿性电流将通过此内部路径流向地面、而并非所有湿性电流都将流经外部 NTC 或负载电阻。  因此、最终的计算需要考虑并联的所有电阻器元件。

    由于 ADC 的工作电压范围为0V 至6V、因此我在您规定的 NTC 电阻范围(Rntc)内使用外部并联电阻(Rp)进行了一些快速计算。  这两个电阻产生了外部电阻(Rexternal)、然后这也与内部电阻(Rinternal)或240kΩ Ω 并联。  

    下表显示了当外部6.34kΩ Ω 电阻器与 NTC 并联时、由于 NTC 电阻在1kΩ Ω 和210kΩ Ω 之间变化、输入电压在0.866V 和6.0V 之间波动。

    我不知道需要什么类型的精度、或者如果有更多的关注窗口、他们会关心、并且可以让 ADC 饱和到超过该点。 如果是这样、它们可以相应地调整电阻、但它们只需将输入电压保持在低于最大规格的水平、以避免损坏器件。  这也只是不考虑组件容差因素的典型基本计算。

    此致、

    Jonathan