This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:HDMI 调试问题- HDMI 接收器中的检测解决方案

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1111687/sn65dp159-hdmi-debug-issues---detection-solution-in-hdmi-sink

器件型号:SN65DP159
主题中讨论的其他器件:TMDS181

您好!

我们有板、可将其称为 TPG (测试图形发生器板)、其中包括发送恒定图形(不需要 HPD/I2C/CEC 等) 并 路由到均衡器以及从均衡器(来自其他公司)到 HDMI 连接器的 FPGA、这是源端。

下面是 TPG 侧的原理图部分:

在我使用的板中,让我们将其称为 PB 这是接收端, 信号来自 HDMI 连接器(TPG 通过 HDMI 电缆连接到我的板),并路由到 TI 重定时器:SN65DP159RGZR

下面是原理图的一部分(不包括 HDMI 连接器):

简化方框图:

问题: 
在 PB 中-在重定时器的输出端、有一个通过另一个 HDMI 连接器连接到屏幕、
屏幕不会接收 TPG 传输的视频、
但是、例如、如果我使用连接到 TPG 并直接连接到屏幕的电缆(请参阅一些视频)、然后返回到我的 PB 卡、
突然、信号被正确接收、我在屏幕上看到它们。
如果检测出问题、我希望它将继续存在、
请务必注意、TPG 侧没有 HPD、甚至根本没有连接。 均衡器似乎无法识别重定时器。
这是一个 HDMI 2.0广播 ,可能是什么问题?
如果您需要任何信息,请将其连接至,
谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否显示 DP159的完整连接?  

    我注意到 OE 引脚具有10k 下拉电阻、您能否移除 R58并将 R297替换为0.22uF 电容器? 这将创建一个无源复位电路、该电路将满足 DP159上电序列要求。  

    但是、例如、如果我使用连接到 TPG 并直接连接到屏幕的电缆(请参阅一些视频)、然后返回到我的 PB 卡、 则信号会突然被正确接收、我会在屏幕上看到它们。

    您是否说过、如果您将 TPG 直接连接到屏幕、那么您可以观看视频? 在这种情况下、均衡器输出是否支持 DP159所需的交流耦合电容? 如果不是、均衡器输出和交流耦合电容器之间是否有50欧姆至3.3V 的终端、如下所示:

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    1. OE 由 PB 内的内部 FPGA 控制,因此在启动条件下,它下拉至0,关闭它(在  PB 上升的所有电压后,我尝试连接电缆。 在他们上升之前尝试一下,没有变化,尝试了很多组合) ,您仍然建议尝试您的建议?

    。  您是否说过、如果您将 TPG 直接连接到屏幕、那么您可以观看视频?  -完全正确。然后拔下电缆并连接到 PB,魔术发生了,它起作用了。

    在第一张图片中,您可以看到我只有交流耦合电容器,没有3.3V 的端接,但当我将电缆从 TPG 连接到 PB 时,均衡器会感觉到 DP159中的端接(DP159包含连接到 VBIAS 的50欧姆内部端接)

    接下来如何进行?

    Thx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HDMI 是3.3V 直流耦合接口、我怀疑均衡器输出期望看到3.3V 共模电压、因为当 TPG 直接连接到屏幕时、均衡器会在屏幕中看到50ohm 端接至3.3V、然后启用其输出。  

    但是、借助均衡器输出和 DP159之间的交流耦合、交流耦合电容器可阻断 DP159共模电压。 因此、我建议在3.3V 端接之间添加外部50ohm、以正确偏置均衡器输出。 DP159 Vbias 也是0.7V、而不是3.3V。

    您可以使用和不使用50ohm 至3.3V 电压直接探测均衡器输出、以查看添加外部50ohm 终端是否会启用均衡器输出。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在尝试焊接50 Ω 端接之前、我 有3个问题:

    1. 您是否可能熟悉 DP159模式的配置、其中 TDM 将直接经过 DP159模式、然后均衡器将感觉到屏幕?

    2.如果我们将焊接端接电压设置为3.3V、那么对于时钟信号还是对所有 TdMS 信号(RGB 和 CLK)来说、这是足够的?  

    3. TMDS181的情况如何? 他的 VBIAS 是什么? 数据表中未提及他的价值...

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅我的插入答案、

    1. 您是否可能熟悉 DP159模式的配置、其中 TDM 将直接经过 DP159模式、然后均衡器将感觉到屏幕?

    ***否,DP159中没有旁路模式可供 TMDS 通过。

    2.如果我们将焊接端接电压设置为3.3V、那么对于时钟信号还是对所有 TdMS 信号(RGB 和 CLK)来说、这是足够的?  

    ***您需要在所有三个 TMDS 数据通道以及时钟通道上提供50欧姆至3.3V 的终端。 但是、您可以从时钟通道开始、看看是否可以看到均衡器输出的时钟、无论是否具有从50欧姆到3.3V 的外部电阻。  

    3. TMDS181的情况如何? 他的 VBIAS 是什么? 数据表中未提及他的价值...

    ***如果均衡器输出需要直流耦合,则 TMDS181更适合此设计,因为 TMDS181专为直流耦合输入而设计,其 VBIAS 为3.3V。 我建议使用 DP159进行50ohm 至3.3V 端接、因为我认为安装电阻比更换 DP159更容易。  

    谢谢

    David