主题中讨论的其他器件:TMDS181
您好!
我们有板、可将其称为 TPG (测试图形发生器板)、其中包括发送恒定图形(不需要 HPD/I2C/CEC 等) 并 路由到均衡器以及从均衡器(来自其他公司)到 HDMI 连接器的 FPGA、这是源端。
下面是 TPG 侧的原理图部分:
在我使用的板中,让我们将其称为 PB 这是接收端, 信号来自 HDMI 连接器(TPG 通过 HDMI 电缆连接到我的板),并路由到 TI 重定时器:SN65DP159RGZR
下面是原理图的一部分(不包括 HDMI 连接器):
简化方框图:
问题:
在 PB 中-在重定时器的输出端、有一个通过另一个 HDMI 连接器连接到屏幕、
屏幕不会接收 TPG 传输的视频、
但是、例如、如果我使用连接到 TPG 并直接连接到屏幕的电缆(请参阅一些视频)、然后返回到我的 PB 卡、
突然、信号被正确接收、我在屏幕上看到它们。
如果检测出问题、我希望它将继续存在、
请务必注意、TPG 侧没有 HPD、甚至根本没有连接。
均衡器似乎无法识别重定时器。
这是一个 HDMI 2.0广播
,可能是什么问题?
如果您需要任何信息,请将其连接至,
谢谢。