请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25750 主题中讨论的其他器件: TPS65987D、 TPS65987EVM
大家好、
如下图所示、您能帮助检查我们是否可以将 TPS25750D 仅用作高压电源配置吗? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
如下图所示、您能帮助检查我们是否可以将 TPS25750D 仅用作高压电源配置吗? 谢谢。
您好、Jacky、
TPS25750不能仅作为高压源运行 PD 控制器、因为 TPS25750在高压电源路径上没有集成 OCP。 除此之外、由于这些限制、TPS25750无法配置为仅高电压源配置。
对于此类应用、我们建议改用 TPS65987D。 TPS65987D 具有两条全面管理的高压电源路径、集成了全面的 OCP 保护功能。 此外、TPS65987EVM 以与您的图非常相似的方式使用直流/直流转换器。
谢谢、
Eric