This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:仅限 TPS25750D 高压电源应用的问题

Guru**** 656470 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS65987D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1112041/tps25750-question-for-tps25750d-high-voltage-power-source-only-application

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: TPS65987DTPS65987EVM

大家好、

如下图所示、您能帮助检查我们是否可以将 TPS25750D 仅用作高压电源配置吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    TPS25750不能仅作为高压源运行 PD 控制器、因为 TPS25750在高压电源路径上没有集成 OCP。 除此之外、由于这些限制、TPS25750无法配置为仅高电压源配置。

    对于此类应用、我们建议改用 TPS65987D。 TPS65987D 具有两条全面管理的高压电源路径、集成了全面的 OCP 保护功能。 此外、TPS65987EVM 以与您的图非常相似的方式使用直流/直流转换器。  

    谢谢、
    Eric