主题中讨论的其他器件:DP83869
在产品说明书中、7.9"RGMII 时序"下的值为2019年12月
-"RGMII 至 MDI 延迟"
和
-"MDI 至 RGMII 延迟"
显示的标称值为88ns 和288ns。
您能否为在1000Base-T 中运行提供最小和最大延迟(或抖动值)?
您能否为在10 Base T 和100Base-TX 中运行进一步提供此类值?
背景:在工业自动化中、链路速度目前为100Base-TX、未来将增加到1G。 但是、对于产品设计人员而言、延迟的变化和对这些值的了解是非常重要的。 例如、对于 PROFINET RT 3类、名为 PROFINET IRT 的值必须知道 PHY 延迟、并且可能仅抖动约4ns、而不是更多。
非常感谢您的参与、
Alex