This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:如果我想在源模式下工作、如何使用 TPS25750配置 BQ25792寄存器?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: USB-PD-CHG-EVM-01, BQ25792, BQ25750, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1102920/tps25750-if-i-want-to-work-on-source-mode-how-can-i-config-the-bq25792-registers-by-using-tps25750

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:BQ25792BQ25750TPS65987EVM

先生,您好:

  我们手头有一个 USB-PD-CHG-EVM-01板。

 在器件要求电压为9V/15V/20V 或任何电源轨后、我们已经尝试过几次、BQ25792不会改变电压。

您能否告诉我们如何使用 BQ25750更改 BQ25792的 OTG 电压?

您有一条引导线吗? 您能为我们分享吗?

期待您的反馈。

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的参与。 我会尽快返回给您。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

     我们测试  USB-PD-CHG-EVM-01 板、可以成功修改 TPS25750 FW (通过设置可以看到不同的 PDO)。 我们还监控 I2C 总线、并通过设置其输出电压来查看 TPS25750和 BQ25792之间的通信。 但我们无法获得正确的输出电压、正如视频所示:

    https://www.youtube.com/watch?v=V_5rofNa_OA

     我们将电源连接到 J2、将12V 输出作为电源。 这是否适合测试? 或者我们需要一个真正的电池组来连接 J2?

     感谢你的善意帮助。

    Regars、

    程介南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的参与、我将在下周进行探讨。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    我们使用 tps65982evm (空载)测试此 EVM。 我们看到电压高达预期电压:(例如:15V PDO:14.7xV (从物理角度而言)、20VPDO:18.XV)、然后在 CC 通信上看到硬复位命令、然后 PD 重新通信。

    2.我们使用 LV 笔记本电脑测试 EVM。 VBUS 电压不能上拉并重复通信。

    请帮助我们检查如何使用 EVM 和 GUI 设置获得稳定的输出电压/电流。 谢谢。

    BTW、我们使用 Type-C 连接测试三星手机。 PDO nego 为5V、但我们看到8、XV 输出。 BQ25792是否支持 QC 或其他充电协议?

    此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于三星手机的第一点、您是否介意发送 CC 和 VBUS 的示波器捕获以及 PD 日志、以便我更深入地了解一下?  

    至于第二点、您能否向我发送项目文件 以便我可以看到配置?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

     请检查随附的文件以了解我们的测试结果。 我们没有 pjt 文件、因为目前只有 TPS25750设计的 Web GUI 版本... 如果您想查看 PD 日志、我们可以提供.ccgx 文件。 但我认为 PD 通信没有问题...

     此外、您是否会帮助我们了解如何使用 USB-PD-CHG-EVM-01 为其负载生成稳定的输出? 我们的客户正在等待我们的测试、他们正在检查其他一些 PD 解决方案... 感谢你的善意帮助。

     e2e.ti.com/.../TPS25750_5F00_BQ25792-.xlsx

    此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会将其分配给另一位团队成员、以便在这个问题上为您提供支持。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    我们今天刚刚发布了一个新的 GUI 更新、修复了 TPS25750和 BA25792之间的接口。

    在此版本中、您只需将拉电流和灌电流 PDO 配置为所需的设置。TPS25750将管理 BQ25792配置、无需任何进一步干预。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chuck:

    请在您更新 GUI 时向我们提供一条消息。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Chuck 目前已不在办公室、将于下周二返回。  

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chuck:

    您能告诉我们 GUI 更新日期吗?

    终端客户正在等待我们的反馈。

    请告知我们相关日期。

    非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Statham、

    GUI 更新已在 TI.com 上提供。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

     我们使用 TPS65987EVM 和 LV T490 latop 测试新的 GUI。

    在 TTPS65987EVM 上无负载时、电压输出在5/9/15/20V 正确

    2.当我们将其连接到 T490时、在15V1A/20V1A PDO 设置上无法达到目标电压。 但9V3A 是可以的。

    您是否会帮助提供一个能够在  USB-PD-CHG-EVM-01 测试中提供稳定15V/20V PDO 的容器? 或者我们在测试环境中需要注意的任何设置?

    此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    我们发布了一个新的 GUI,它位于:

    https://dev.ti.com/gallery/view/USBPD/TPS25750_Application_Customization_Tool/ver/7.0.3/

    这将使您能够生成自己的与目标正确配合使用的二进制文件。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

     我们测试 了 v7.0.3  GUI、但使用 TPS65987EVM 时没有正确的输出电压(无负载)。 v7、0.2看起来更好..

    1.您是否会帮助提供适用于 USB-PD-CHG-EVM-01的 BIN 文件? 我们将其设置为3S、在 Vbat 输入10.5V、并在 GUI 设置充电电压为12V。

    2.请检查您一侧所附的 bin 文件、并查看您的电路板是否正常?

     感谢你的善意帮助。

    此致、

    Gary

    e2e.ti.com/.../Downloads.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    我将在下周查看带宽。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    您在 v7.1.2中看到了什么区别? 您是否能够确认两个配置之间的所有配置都相同?  

    此外、您能否帮助捕获 VBUS 和 CC 迹线、或者您是否有我们可以查看的 PD 日志?  

    谢谢、

    哈里