主题中讨论的其他器件:BQ25792、 BQ25750、 TPS65987EVM
先生,您好:
在器件要求电压为9V/15V/20V 或任何电源轨后、我们已经尝试过几次、BQ25792不会改变电压。
您能否告诉我们如何使用 BQ25750更改 BQ25792的 OTG 电压?
您有一条引导线吗? 您能为我们分享吗?
期待您的反馈。
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
先生,您好:
在器件要求电压为9V/15V/20V 或任何电源轨后、我们已经尝试过几次、BQ25792不会改变电压。
您能否告诉我们如何使用 BQ25750更改 BQ25792的 OTG 电压?
您有一条引导线吗? 您能为我们分享吗?
期待您的反馈。
非常感谢。
嗨、Tommy、
我们测试 USB-PD-CHG-EVM-01 板、可以成功修改 TPS25750 FW (通过设置可以看到不同的 PDO)。 我们还监控 I2C 总线、并通过设置其输出电压来查看 TPS25750和 BQ25792之间的通信。 但我们无法获得正确的输出电压、正如视频所示:
https://www.youtube.com/watch?v=V_5rofNa_OA
我们将电源连接到 J2、将12V 输出作为电源。 这是否适合测试? 或者我们需要一个真正的电池组来连接 J2?
感谢你的善意帮助。
Regars、
程介南
嗨、Tommy、
我们使用 tps65982evm (空载)测试此 EVM。 我们看到电压高达预期电压:(例如:15V PDO:14.7xV (从物理角度而言)、20VPDO:18.XV)、然后在 CC 通信上看到硬复位命令、然后 PD 重新通信。
2.我们使用 LV 笔记本电脑测试 EVM。 VBUS 电压不能上拉并重复通信。
请帮助我们检查如何使用 EVM 和 GUI 设置获得稳定的输出电压/电流。 谢谢。
BTW、我们使用 Type-C 连接测试三星手机。 PDO nego 为5V、但我们看到8、XV 输出。 BQ25792是否支持 QC 或其他充电协议?
此致、
Gary
嗨、Tommy、
请检查随附的文件以了解我们的测试结果。 我们没有 pjt 文件、因为目前只有 TPS25750设计的 Web GUI 版本... 如果您想查看 PD 日志、我们可以提供.ccgx 文件。 但我认为 PD 通信没有问题...
此外、您是否会帮助我们了解如何使用 USB-PD-CHG-EVM-01 为其负载生成稳定的输出? 我们的客户正在等待我们的测试、他们正在检查其他一些 PD 解决方案... 感谢你的善意帮助。
e2e.ti.com/.../TPS25750_5F00_BQ25792-.xlsx
此致、
Gary
你好、Chuck、
我们使用 TPS65987EVM 和 LV T490 latop 测试新的 GUI。
在 TTPS65987EVM 上无负载时、电压输出在5/9/15/20V 正确
2.当我们将其连接到 T490时、在15V1A/20V1A PDO 设置上无法达到目标电压。 但9V3A 是可以的。
您是否会帮助提供一个能够在 USB-PD-CHG-EVM-01 测试中提供稳定15V/20V PDO 的容器? 或者我们在测试环境中需要注意的任何设置?
此致、
Gary
Gary、
我们发布了一个新的 GUI,它位于:
https://dev.ti.com/gallery/view/USBPD/TPS25750_Application_Customization_Tool/ver/7.0.3/
这将使您能够生成自己的与目标正确配合使用的二进制文件。
此致、
卡盘
你好、Chuck、
我们测试 了 v7.0.3 GUI、但使用 TPS65987EVM 时没有正确的输出电压(无负载)。 v7、0.2看起来更好..
1.您是否会帮助提供适用于 USB-PD-CHG-EVM-01的 BIN 文件? 我们将其设置为3S、在 Vbat 输入10.5V、并在 GUI 设置充电电压为12V。
2.请检查您一侧所附的 bin 文件、并查看您的电路板是否正常?
感谢你的善意帮助。
此致、
Gary