This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP0604:是否可与1.8V HDMI 输入搭配使用?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP0604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1110915/tdp0604-can-it-be-used-with-1-8v-hdmi-input

器件型号:TDP0604

大家好、

TDP0604是否可与1.8V HDMI 输入搭配使用?  它具有内部3.3V 电压偏置、因此我认为1.8V 输入可能不符合要求。 如果是、我们是否有任何可接受1.8V 输入信号的 HDMI 转接驱动器/重定时器?  

谢谢!

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    您对此1.8V 要求有更详细的了解吗?  

    TDP0604支持1.2V、1.8V 和3.3V LVCMOS 电平。 VIO 引脚用于选择用于以下2级控制引脚的电压电平:LV_DDC_SDA、LV_DDC_SCL、SCL/CFG0和 SDA/CFG1。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我不是指低速 I/O、而是指主链路输入信号。 我正在寻找一款支持1.8V 主链路信号的转接驱动器/重定时器、以便与感兴趣的 MCU 配合使用。

    谢谢!

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    您是否有 HDMI 输出的实际直流电气特性数据或可以共享的连接方框图? 我正在尝试了解此1.8V 要求来自何处、因为 HDMI 是3.3V 直流耦合接口。

    谢谢

    David