以下是 sch。 请检查并向我提供您的建议

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如果 PHY 处于默认条件下(即未进行编程)、则 LED 将执行以下操作:
LED0:链路
LED1:1G 链路
LED2:活动
如果这是以下情况、则会想到2种情况、假设 PHY 设置正确(电源轨正常、clk_out 打开、MDI 线路上的活动等):
1) 1)您没有获得链接。 这将解释为什么 LED 未亮起、但由于您没有可用的寄存器访问、调试过程更困难。 在本例中、您连接的链接伙伴是什么? 正在使用哪种电缆(类型和长度)?
2) 2) LED 驱动器高电平有效。 在数据表第9.2.2节中、LED 配置指出"如果给定的自举输入电阻式拉低、则相应的输出配置为高电平有效驱动器。" 如果您正在获取链路、则 LED 引脚将被驱动为高电平、而由于电压差不足以满足 LED 导通电压、因此会导致 LED 关闭。 这将需要更改布局以进行修复、或通过寄存器访问使引脚变为低电平有效。
此致、
Gerome
感谢您的回复!!!
我们已将 PHY 配置为采用铜缆转 SGMII 模式、该模式具有以下引导配置。
JTAG TDO (引脚22):打开
Rx-D2 (引脚35):通过 2.49K 电阻器拉至 VDDIO
Rx-D3 (引脚36):通过2.49K 电阻器拉至 VDDIO
功能模式的自举设置:
LED0:通过2.49K 电阻器拉至接地
LED1:通过2.49K 电阻器拉至接地
LED2:通过2.49K 电阻器拉至接地
我们已通电并检查 了 LED 自举电阻器上的电压0V。
我们无法在100BASE-TX 和 SGMII 上建立链路。
请验证上述自举、我们是否已配置为使用铜缆连接 SGMII。
此外、帮助我们启动 PHY。
谢谢。
您好、Rajesh、
您的捆扎看起来很好。 这些是预期的配置。 我建议在将 PHY 保持在复位状态的同时检查这些引脚、以确保没有其他东西会捕获 PHY、使其偏离这些引脚上的这些设置。
您是否还可以测量 CLKOUT 引脚以确保信号符合数据表中要求的规格?
为了进一步调试、如果没有微控制器、则很难进一步查看寄存器配置、以查看链路是否从寄存器的角度向上。
此致、
Gerome