This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:LED 不闪烁

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1107302/dp83869hm-led-is-not-blink

器件型号:DP83869HM

以下是 sch。 请检查并向我提供您的建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您尝试通过此功能实现什么功能? 您能否检查寄存器0x18、0x19上的 LED 配置设置? 此外、您还可以通过寄存器0x1 (链接)、0x11 (速度)获取 PHY 的状态。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在该项目中、我们没有使用 MCU、只使用以太网 IC、Pls 在硬件中建议如何调出 LED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 PHY 处于默认条件下(即未进行编程)、则 LED 将执行以下操作:

    LED0:链路

    LED1:1G 链路

    LED2:活动

    如果这是以下情况、则会想到2种情况、假设 PHY 设置正确(电源轨正常、clk_out 打开、MDI 线路上的活动等):

    1) 1)您没有获得链接。 这将解释为什么 LED 未亮起、但由于您没有可用的寄存器访问、调试过程更困难。 在本例中、您连接的链接伙伴是什么? 正在使用哪种电缆(类型和长度)?

    2) 2) LED 驱动器高电平有效。 在数据表第9.2.2节中、LED 配置指出"如果给定的自举输入电阻式拉低、则相应的输出配置为高电平有效驱动器。" 如果您正在获取链路、则 LED 引脚将被驱动为高电平、而由于电压差不足以满足 LED 导通电压、因此会导致 LED 关闭。 这将需要更改布局以进行修复、或通过寄存器访问使引脚变为低电平有效。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerome、您好!

    DP83869HM 该 IC 需要任何软件?

    此致、

    Rajesh R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    TI 为 MSP430提供 SMI 工具、该工具连接到我们的称为 USB2MDIO 的 PHY。 否则、任何支持 SMI 通信的微控制器都可以提供帮助、但您需要了解如何对该过程进行编程。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!!!

    我们已将 PHY 配置为采用铜缆转 SGMII 模式、该模式具有以下引导配置。

    JTAG TDO (引脚22):打开

    Rx-D2 (引脚35):通过 2.49K 电阻器拉至 VDDIO

    Rx-D3 (引脚36):通过2.49K 电阻器拉至 VDDIO

    功能模式的自举设置:

    LED0:通过2.49K 电阻器拉至接地

    LED1:通过2.49K 电阻器拉至接地

    LED2:通过2.49K 电阻器拉至接地

    我们已通电并检查 了 LED 自举电阻器上的电压0V。

    我们无法在100BASE-TX 和 SGMII 上建立链路。

    请验证上述自举、我们是否已配置为使用铜缆连接 SGMII。

    此外、帮助我们启动 PHY。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajesh、

    我将在本周的剩余时间内离开办公室。 我在返回后、将此讨论排队、与团队一起讨论。 请预计下周初收到回复。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    您的捆扎看起来很好。 这些是预期的配置。 我建议在将 PHY 保持在复位状态的同时检查这些引脚、以确保没有其他东西会捕获 PHY、使其偏离这些引脚上的这些设置。

    您是否还可以测量 CLKOUT 引脚以确保信号符合数据表中要求的规格?

    为了进一步调试、如果没有微控制器、则很难进一步查看寄存器配置、以查看链路是否从寄存器的角度向上。

    此致、

    Gerome