请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65LVDT34 您好!
我需要使用以下组件设计使用 LVDS 通信的系统:
SN65LVDT34D 接收器
SN65LVDS9638DGN 发送器
这些组件能否协同工作?
到底是什么? (阅读应用手册会引起更多问题)
您是否有环境示例? 要使用的分立式组件? (3.3V 电源)需要设计的传输线路阻抗?
感谢你的帮助。
此致
Tom Liu