This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT34:使用 SN65LVDT34D 接收器和 SN65LVDS9638DGN 发送器的 LVDS 通信

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1112090/sn65lvdt34-lvds-communication-using-sn65lvdt34d-receiver-and-sn65lvds9638dgn-transmitter

器件型号:SN65LVDT34

您好!

 

我需要使用以下组件设计使用 LVDS 通信的系统:

SN65LVDT34D 接收器

SN65LVDS9638DGN 发送器

 

这些组件能否协同工作?

到底是什么? (阅读应用手册会引起更多问题)

您是否有环境示例? 要使用的分立式组件? (3.3V 电源)需要设计的传输线路阻抗?

感谢你的帮助。

此致

Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、两个器件都符合 LVDS 规范。

    您可以直接连接总线。 由于集成了端接电阻器、因此无需其他组件(通常的电源去耦除外)。

    LVDS 布线应采用100 Ω 的差分阻抗。 如果阻抗与端接不匹配、则会在信号边缘产生反射、从而降低最大速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens!