This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9555:外部下拉

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9555, TCA9535, PCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1113537/pca9555-external-pull-down

器件型号:PCA9555
主题中讨论的其他器件: TCA9535PCA9535

大家好、

我对 PCA9555有疑问。
I/O 端子在内部上拉、但我想在上电后立即将其设置为低电平。
可以在外部添加10kΩ Ω 下拉电阻器吗?


此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 这将导致分压器、但 VCC 的大约9%可能足够低。

    考虑使用不带内部上拉的 I/O 扩展器、例如 PCA9535/TCA9535。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 PCA9535、但我考虑的是 PCA9555、因为交付日期较晚。
    感谢你的答复。 我想稍微降低电阻值、并降低低电平。
    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuji、您好!

    我们提供了 TCA9535的一些库存。 这将是 PCA9535更兼容的快插解决方案。 您需要多少个器件?

    此外、在降低下拉电阻时、请确保不超过  器件的建议电流规格:

    最棒的

    Chris