请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCA9555 主题中讨论的其他器件: TCA9535、 PCA9535
大家好、
我对 PCA9555有疑问。
I/O 端子在内部上拉、但我想在上电后立即将其设置为低电平。
可以在外部添加10kΩ Ω 下拉电阻器吗?
此致、
石田山
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.