This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:HDMI 合规性失败

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1107054/tmds181-hdmi-compliance-fail

器件型号:TMDS181

您好,团队

我的客户执行 HDMI 认证测试、因为以下两项失败

  1. 测试 ID HF2-2 灌电流 TMDS 电气- 6G -线对内偏斜 失败。(Input1失败、其他输入端口通过)
  2. 测试 ID HF2-3 灌电流 TMDS 电气- 6G -抖动容差 失败。(Input1失败、其它输入端口通过

现在它们使用自适应 EQ 模式

请提供一些建议以解决问题。

 e2e.ti.com/.../XF.FRONT.V_2D00_2_2D00_V0_2600_XF.SENS.D_2D00_1_2D00_V0_2D00_SCH_2D00_No_2B00_Value.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图中缺少电阻和电容值、您能否共享具有 电阻和电容值的原理图?

    如果不使用 SPD_IF 引脚、也需要500k 下拉电阻。

    但是、看一下方框图、它们在 TMDS181和 HDMI2.0B 之间有两个 HDMI 开关。 这些无源开关吗? HDMI2.0B 是否具有任何偏斜补偿来补偿 TMDS181和 HDMI2.0B 之间的偏斜、插入损耗等?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    TMDS181的典型配置是什么 、可通过 HDMI 认证测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以参阅 TMDS181数据表中的此部分。 但它们 在 TMDS181和 HDMI2.0B 之间有两个 HDMI 开关。 这些无源开关吗? HDMI2.0B 是否具有任何偏斜补偿来补偿 TMDS181和 HDMI2.0B 之间的偏斜、插入损耗等? TMDS181可在重定时器模式下开路补偿其输入端的偏斜、但 TMDS181和 HDMI2.0B 之间的偏斜需要由 HDMI2.0B 接收器进行补偿。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。