Other Parts Discussed in Thread: TMDS181
您好,团队
我的客户执行 HDMI 认证测试、因为以下两项失败
- 测试 ID HF2-2 灌电流 TMDS 电气- 6G -线对内偏斜 失败。(Input1失败、其他输入端口通过)
- 测试 ID HF2-3 灌电流 TMDS 电气- 6G -抖动容差 失败。(Input1失败、其它输入端口通过
现在它们使用自适应 EQ 模式
请提供一些建议以解决问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
原理图中缺少电阻和电容值、您能否共享具有 电阻和电容值的原理图?
如果不使用 SPD_IF 引脚、也需要500k 下拉电阻。
但是、看一下方框图、它们在 TMDS181和 HDMI2.0B 之间有两个 HDMI 开关。 这些无源开关吗? HDMI2.0B 是否具有任何偏斜补偿来补偿 TMDS181和 HDMI2.0B 之间的偏斜、插入损耗等?
谢谢
David
您好!
您可以参阅 TMDS181数据表中的此部分。 但它们 在 TMDS181和 HDMI2.0B 之间有两个 HDMI 开关。 这些无源开关吗? HDMI2.0B 是否具有任何偏斜补偿来补偿 TMDS181和 HDMI2.0B 之间的偏斜、插入损耗等? TMDS181可在重定时器模式下开路补偿其输入端的偏斜、但 TMDS181和 HDMI2.0B 之间的偏斜需要由 HDMI2.0B 接收器进行补偿。

谢谢
David