请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
尊敬的 David:
DSI 信号存在问题、DSI86始终报告寄存器(0xF0)中的 SOT 位错误。
我们与 mipi DSI 供应商确认、它们表示 SYNC 字节(0xB8)中的此错误。
然后、mipi DSI 发生器修改 HS-ZERO 时间、可以将其固定。
但我们更改了 SoC 的 mipi DSI 信号、并设置了相同的时间设置、但它再次失败。
您是否有任何方法来显示由不同 mipi DSI 信号读取的 DSI86同步字节值?