This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:过流保护

Guru**** 2561930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1112472/tps65987d-overcurrent-protection

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件: TPS55288

大家好、

我的客户使用  TPS65987D + TPS55288设计其 USB PD DFP (拉电流)应用、如 SLVAEQ7所示。
https://www.ti.com/lit/an/slvaeq7/slvaeq7.pdf
他 通过连接 USB PD 灌电流+电力负载评估了 TPS65987D 的过流保护功能。

如果增加了电力负载电流、TPS65987D 将停止 VBUS (20V)、然后进入错误恢复状态。
然而、TPS55288输出无法快速降至5V、则不会发生 PD 协商。

我们认为 应在 SLVAEQ7中添加以下事件以解决该问题。
-断开:禁用 TPS55288输出并启用放电
-连接: 启用 TPS55288 输出和禁用放电

您认为这是合理的解决方法吗?

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、  

    让我来看看这个、然后返回给您。  

    -Deepak  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak-San、您好!

    感谢您的友好支持。
    如果您需要其他信息或有不清楚的内容、请告诉我。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、  

    我相信您刚才提到的解决方法会起作用。

    另一种方法是将 GPIO 配置为事件59或60 (HI 参考手册 第78页)、当发生过流事件时、该方法将置位低电平。  
    此指示可用于启用直流/直流转换器放电。  

       

    在阅读  TPS55288数据表 的第7.3.6节"关断和负载放电"中 、我们注意 到 EN/UVLO 可被拉低以启用放电路径。 您可以使用来自 PD 控制器的 GPIO 事件禁用直流/直流、也可以通过 I2C 命令启用放电位。  

    此致、  

    Deepak