主题中讨论的其他器件: TPS55288
大家好、
我的客户使用 TPS65987D + TPS55288设计其 USB PD DFP (拉电流)应用、如 SLVAEQ7所示。
https://www.ti.com/lit/an/slvaeq7/slvaeq7.pdf
他 通过连接 USB PD 灌电流+电力负载评估了 TPS65987D 的过流保护功能。
如果增加了电力负载电流、TPS65987D 将停止 VBUS (20V)、然后进入错误恢复状态。
然而、TPS55288输出无法快速降至5V、则不会发生 PD 协商。
我们认为 应在 SLVAEQ7中添加以下事件以解决该问题。
-断开:禁用 TPS55288输出并启用放电
-连接: 启用 TPS55288 输出和禁用放电
您认为这是合理的解决方法吗?
此致、
雅丽塔