This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9515A:兼容性问题

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9515A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1112656/pca9515a-compatibility-issues

器件型号:PCA9515A

您好!

我们发现异常尖峰似乎与 PU 电阻有关。

当上拉电阻1K 时、阈值约为1.4V、这会导致数据停止拉低。

我们发现一个异常信号、该信号将导致 PSU 出现非 ACK。

出现症状后、PSU 上的 MCU 似乎会中止 I2C 封装。

您能否告诉我们 TI PCA9515A 的设计限制

下面是供参考的原理图和方框图。

MB

PDB

C1= PMBus_clock (在 TI I2C 缓冲器之前)

C2= PMBus_clock (在 TI I2C 缓冲器之后)

C3= PMBus_DATA (在 TI I2C 缓冲器之后)

上拉2K 时、阈值约为1.2V、接近边界条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    数据表中的第8.2.1节对此进行了说明。 我们建议您转到该器件的 B 版本。

    -Bobby