This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN337:与 TCAN337G 比较

Guru**** 2928660 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN337G, TCAN337

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1121290/tcan337-vs-tcan337g

器件型号:TCAN337

尊敬的 Danny:

作为 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1116988/tcan337-and-tcan337g-technical-question-and-device-marking/4140016#4140016的后续行动、EMC 性能是否有任何差异?

由于 TCAN337G 可以支持更高的数据速率、这是否意味着在更低的数据速率(TCAN337)下 EMC 性能会更好?

提前感谢您、

尼德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Needhu、

    感谢您的联系。 从整个总线或设计的系统级发射角度来看、CAN 通信速度发挥了您提到的作用。 不过、具体而言、TCAN337和 TCAN337G 器件的测试规格略有不同、适用于数据速率较高的 G 器件。 话虽如此、G 和非 G 器件之间的性能应极其相似。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    跟进这个问题、两个 IC 之间的物理差异是什么?

    对于许多时序特性、我们仅提供 DS 中的典型值、例如 TR/TF。 最大值和最小值是否有变化?

    谢谢、此致、

    尼德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼德胡、您好!

    G 版本和非 G 版本之间没有设计差异、因此在理论上它们是相同的硬件。 但是、由于 G 器件通过了更严格的测试程序、因此可以保证它能够满足更高数据速率的规格要求。 非 G 器件未严格进行测试、因此它们可能在更高的数据速率下表现良好、但我们无法保证这种行为、因为我们 不会筛选这些器件以获得更小的裕度。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Needhu、

    差异仅在于最终器件的测试。 参数保持不变。

    此致、

    Eric Hackett