This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:在自动协商关闭的情况下、PHY 在另一端生成 RxDV 流量(CONT#39;d)

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867CR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1104895/dp83867cr-phy-generating-rxdv-traffic-on-the-other-end-with-autonegotiate-turned-off-cont-d

器件型号:DP83867CR

这实际上是 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1085604/dp83867cr-phy-generating-rxdv-traffic-on-the-other-end-with-autonegotiate-turned-off/4018633#4018633的延续、 当我不进行更新时、它必须被锁定。

我返回测试该部件。  我已经检查了发送方侧的 TxEn 线路和接收端的 RxDV。  示波器在 TxEn 上没有显示任何变化、但我仍然看到 RxDV 上的活动。  在附加的示波器捕获中、黄色是 RxDV、蓝色是 TxEn。 这是在两个不同的具有 DP83867CR 的电路板上进行的。  如果我只是将电缆环回同一个板上,并查看该板上的这两个信号,我*看不到* RxDV 上的任何活动。  我们在 RxDV 线路上添加了2.49k 电阻器、将其设置为模式4、并将其上拉至 MDIO。

e2e.ti.com/.../0066.tek00001.tife2e.ti.com/.../1207.tek00000.tif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望这一点足够清楚。  Cat5电缆为3英尺  当我谈论上面的回送模式时、我只需将一根电缆从右红色环回"新卡"上的蓝色连接器。 它被插在 PCIe 插槽中、我可以通过新卡上的 MI 读取和写入、但我没有一个简单的挂钩来从红色板上的 MI 获取数据。  正如我在上面解释的、需要在 FPGA 上执行一些 VHDL 工作、并在 DSP 上调试代码才能获取这些数据。

    通常、在我们的设备中、我们会将红色电缆连接到振铃中每个附加板的蓝色、最多可连接64个板、最终将振铃返回 PC 中的卡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我昨天才意识到我的帖子由于某种原因未能通过。  PC 中的卡是 DP83867的新项目。  其中的红色 CAT5是 TX 侧、连接到红色 PCB 上的蓝色 CAT5连接器、具有较旧的 PHY。  红色 PCB 上的红色 Cat5是该卡的 TX 侧、连接到 PC 背面的蓝色 CAT5。

    简而言之、红色 RJ45连接器是 TX、蓝色是 RX。

    希望这能有所帮助...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、现在我看到我昨天的帖子、奇怪。  我将两者都保持不变、因为我将文本更改了一个小标题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、您好!

    我现在可以清楚地看到设置。 请尝试使用长度大于10米的电缆吗? 通常、我们看到 PHY 在不同电缆长度下具有不同的行为、这有助于我们了解问题。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了几根50ish ft 的电缆来代替这些电缆、但在链路中没有看到不同的电缆。  我是否需要重新读取寄存器?

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gokul、我有一些突破。  事实证明、我的25MHz 时钟有一点关闭。   我使用 PCI Express 参考时钟(100 MHz)来推导我的25 MHz 时钟以驱动 Xi 和 GTX。  漂移必须大于链路可承受的漂移(尽管我不清楚测量漂移以进行确认的最佳方法)。  我更改了 FPGA 代码、将100MHz 振荡器用作推导出的25MHz 时钟源、而不是 PCIe 参考时钟、并且链路工作正常。  这更符合我们在旧电路板上所做的工作、尽管 FAE I 强烈建议对 Xi 时钟使用晶体。

    我仍在测试其他方面、但我现在似乎正在从另一个板获取数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、您好!

    感谢您的通知。 检查时钟频率是一个很好的线索。 如果您需要任何其他帮助、请告诉我。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否知道描述频率漂移特性的任何技巧?  当我检查示波器上的原始时钟时、它看起来非常精确、所以我不会发生漂移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、您好!

    使用我们通常使用的常见设备描述时钟漂移是一项非常困难的任务。 即使是高性能示波器在测量时钟频率时也会出现更高的误差、因为所需的精度为~1-5ppm。

    我个人使用相位噪声分析器来表征时钟频率、我们得到的精度为~1ppm。

    --
    此致、
    Gokul。