This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:时钟和断电序列问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1118063/xio2001-clocking-and-powerdown-sequence-questions

器件型号:XIO2001

我对该特定 PN 有2个问题:XIO2001IZAJ  

 数据表显示有两个参考时钟选项。 如果在本地生成差分 CLK、会发生什么情况?

2.这个芯片有一个断电序列: PERST 先置位、然后移除 REFCLK、再移除电源电压。  如果不遵循这个顺序、芯片是否会受到任何损坏? 或者我们是否需要找到一种方法来实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表显示 XIO2001支持本地生成的时钟、因此这不是问题。  第8.3.2.3节介绍了125MHz 单端异步时钟源选项。

    2.如果数据表中未遵循任何建议、则 不 能保证器件能够按描述的方式工作。  这在数据表中意味着它可能会损坏。  执行此序列有什么困难?  您无法在适当的时间关闭 REFCLK 的主要问题是什么?

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是否回答了您的问题?  如果是、请标记为已解决。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以将100MHz 用于本地生成的时钟而不是125MHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的响应, 是否可以将100MHz 用于本地生成的时钟而不是125MHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumanpreet、

    100MHz 参考时钟不支持独立参考时钟拓扑。

    XIO2001支持 PCI Express 参考时钟的两个选项:100MHz 通用差分参考时钟或125MHz 异步单端参考时钟。  

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单端或差分并不重要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumanpreet、

    如果使用125MHz 异步 参考时钟。  那么它应该是单端的。

    '单端参考时钟连接到 REFCLK+端子。 REFCLK+输入在大约20k Ω 时是一个高阻抗输入。 任何时钟终端设计都必须考虑高阻抗输入。 REFCLK–引脚连接到0.1 μ F 电容器。 电容器的第二个引脚连接到 VSSA。" 第8.3.2.3节  

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumanpreet、

    如果这回答了您的问题、请标记为"完成"。

    谢谢、

    Nicholaus