This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32:是否提供 AM26LV32或其他 RS-422 TINA 或 PSPICE 模型?

Guru**** 2693275 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32, SN65HVD1786

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1123598/am26lv32-am26lv32-or-other-rs-422-tina-or-pspice-model-available

器件型号:AM26LV32
主题中讨论的其他器件: SN65HVD1786

您好!

我有一个客户申请 AM26LV32的 TINA 或 PSPICE 模型。  一个适用于此产品还是任何其他 RS-422驱动器?  如果不是、我们为希望完成系统级仿真的其他客户提供了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    我们实际上没有多少 RS-422/RS-485模型-我知道的是 SN65HVD1786、它不是 AM26LV32的一个很好的备用部件、而且模型非常简单 (它不能保证大量的规格,但可以很好地了解部件的整体 功能)。  

    通常、对于寻求系统级测试的客户、我们默认使用 IBIS 模型(该器件具有 IBIS 模型)、并且很多时间似乎都可以。

    话虽如此-我们正在开发一 个基本 RS-###典型用例 SPICE 模型、以便除了 IBIS 模型之外、我们开始生产更多 Spice 模型。 现在、该系统或多或少处于质量测试阶段、希望我们在今年第四季度推出第一款更新的模型(可能是第三季度、但这可能过于乐观)-我们还没有具体的优先计划、 但通常、它将侧重于较新的器件或需求较高的器件。

    您的客户是否对 IBIS 仿真有问题、即他们是否需要 SPICE 模型?  

    最棒的

    Parker Dodson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    客户已确认他们将使用 IBIS 模型进行信号完整性检测、但要求提供用于系统级测试的功能用例模型。  由于工程师在许多工厂处于远程状态、因此越来越多的人要求对传统上没有 SPICE 模型的组件进行系统级仿真。  

    感谢您对未来 RS-xxx SPICE 模型的更新、请确保在现场团队完成后向他们广泛广播。  在此之前、我将向他们介绍 SN65HVD1786模型、并希望它可以满足一些基本检查的要求。