主题中讨论的其他器件: SN65HVD1786
您好!
我有一个客户申请 AM26LV32的 TINA 或 PSPICE 模型。 一个适用于此产品还是任何其他 RS-422驱动器? 如果不是、我们为希望完成系统级仿真的其他客户提供了什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有一个客户申请 AM26LV32的 TINA 或 PSPICE 模型。 一个适用于此产品还是任何其他 RS-422驱动器? 如果不是、我们为希望完成系统级仿真的其他客户提供了什么?
您好、Collin、
我们实际上没有多少 RS-422/RS-485模型-我知道的是 SN65HVD1786、它不是 AM26LV32的一个很好的备用部件、而且模型非常简单 (它不能保证大量的规格,但可以很好地了解部件的整体 功能)。
通常、对于寻求系统级测试的客户、我们默认使用 IBIS 模型(该器件具有 IBIS 模型)、并且很多时间似乎都可以。
话虽如此-我们正在开发一 个基本 RS-###典型用例 SPICE 模型、以便除了 IBIS 模型之外、我们开始生产更多 Spice 模型。 现在、该系统或多或少处于质量测试阶段、希望我们在今年第四季度推出第一款更新的模型(可能是第三季度、但这可能过于乐观)-我们还没有具体的优先计划、 但通常、它将侧重于较新的器件或需求较高的器件。
您的客户是否对 IBIS 仿真有问题、即他们是否需要 SPICE 模型?
最棒的
Parker Dodson
您好、Parker、
客户已确认他们将使用 IBIS 模型进行信号完整性检测、但要求提供用于系统级测试的功能用例模型。 由于工程师在许多工厂处于远程状态、因此越来越多的人要求对传统上没有 SPICE 模型的组件进行系统级仿真。
感谢您对未来 RS-xxx SPICE 模型的更新、请确保在现场团队完成后向他们广泛广播。 在此之前、我将向他们介绍 SN65HVD1786模型、并希望它可以满足一些基本检查的要求。