https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1123019/tusb321-tusb321rwbr
器件型号:TUSB321你(们)好。
我正在设计具有 USB C 插座连接器的器件。 除了接收高达5V 3A 的电源外、该端口还用于 USB 2.0数据通信。 当器件通过 USB A 至 USB C 电缆通过 USB A 端口(笔记本电脑侧)连接到笔记本电脑时、我们具有数据通信和5V 电源。 但是、当器件使用 USB C 至 USB C 电缆连接到 USB C 端口(笔记本电脑侧)时、我们可以进行无任何电压(VBUS=0V)的数据通信。
注意:CC1和 CC2引脚通过5.1K 电阻接地。
当器件连接到 USB C 端口时、能否将 TUSB321用作 VBUS 上5V 电压的 UFP?
设备是否仍可与 USB A 端口配合使用?
此致
Masoud