This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321:TUSB321RWBR

Guru**** 2536170 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1123019/tusb321-tusb321rwbr

器件型号:TUSB321

你(们)好。

我正在设计具有 USB C 插座连接器的器件。 除了接收高达5V 3A 的电源外、该端口还用于 USB 2.0数据通信。 当器件通过 USB A 至 USB C 电缆通过 USB A 端口(笔记本电脑侧)连接到笔记本电脑时、我们具有数据通信和5V 电源。 但是、当器件使用 USB C 至 USB C 电缆连接到 USB C 端口(笔记本电脑侧)时、我们可以进行无任何电压(VBUS=0V)的数据通信。

注意:CC1和 CC2引脚通过5.1K 电阻接地。

当器件连接到 USB C 端口时、能否将 TUSB321用作 VBUS 上5V 电压的 UFP?

设备是否仍可与 USB A 端口配合使用?

此致

Masoud   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何从 Vbus 获取 TUSB321的电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的问题。 我们如何在应可用于 USB A 和 USB C 端口的外设器件上实现5V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我的想法。

    主机 Type-C 应发送 Vbus、因为它是 DFP、TUSB321是 UFP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否可以使用以下电路板从外设器件中的主机 Type-A 和 Type-C 端口接收电力?

    我们无法更改主机 C 型电路中的任何内容、因为它可以是笔记本电脑或 USB 电源。

    TUSB321设计为 UFP、LED 用于指示电流范围。

    还有一个问题:在 UFP 模式下是否需要 R3?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此设计将起作用、不需要 R3、但 R4起作用。 它应该大约为900k。

    还建议使用 TUSB321A 而不是 TUSB321。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的支持。

    最后一个问题是、是否可以在 UFP 设计中将 CURRENT_MODE、VCONN_FAULT、ID 和 DIR 引脚悬空?

    此致

    Masoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果您不使用这些引脚、它可以悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。