This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321:TUSB321RWBR

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1120786/tusb321-tusb321rwbr

器件型号:TUSB321

您好!

我有一个 USB-C 问题、需要解决在定制板上使用 TUSB321RWBR 和 HD3SS3212RKSTQ1进行多路复用器开关的问题。

我的问题是... 当 CC 线路从芯片直接连接到芯片时(即 CC1至 CC1和 CC2至 CC2)、在两个方向将 USB-C 集线器插入电路板(主机)时、我没有得到 USB 3枚举。 当我将 CC 线路从芯片交换到芯片 时(即 1) CC1至 CC2和 CC2至 CC1)我可以枚举它、但只能在向一个方向插入时进行枚举。 测试集线器是兼容的、在插入 Windows 计算机时可双向工作。 这是原理图的一个片段。

谢谢你

-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    K:

    1:USB3_TX1/TX2上需要100nF 交流电容。

    2:需要 ID 引脚来控制 Vbus 开关。

    3:为什么有两个 USB3_CC1/CC2?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian。 1. TX 电容位于连接器和主机处理器上。 2.我对 ID 的理解是为了使用 OTG 模式。 对于这个特定的 USB 连接器、我们不支持 OTG、所以应该可以吗? 3.关于 CC 线... 如果您说只应使用"CC1"或"CC2 "、但不应同时使用两者、这可能是问题所在? 谢谢-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这实际上是 CC 线路的设置方式。 在第一次捕获中、"Variant"选项被关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 ID,在 Type-C DFP 或 DRP 中,ID 用于打开 Vbus。 ID 为高电平,直到连接 UFP 设备,然后 ID 变为低电平并打开 Vbus 开关。

    因此、这里的 ID 不适用于 OTG。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    没问题。 CC 线呢?

    谢谢你

    -K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、CC 线路正常。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后一个问题。 如果我们 在多路复用器的主机侧交换了 TX/RX 差分对、会导致这种情况吗? 我只是很好奇、因为我没有一种好的方法来测试它。 谢谢-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是很清楚、是什么类型的交换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    即、我们在多路复用器的"A"端口上相互交换各自的 TX/RX 差分对。 如果是这种情况、它根本不起作用、但巧合的是、当 CC 线路都正常连接时、这正是我的问题。

    -K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以出于布局目的交换 TX/RX、但 TX 应连接到主机的 TX、RX 应连接到主机的 RX。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是想更新这个。 我使它正常工作、但最终是 VBUS_DET 问题。 现在一切都很好。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相关知识。