https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1120786/tusb321-tusb321rwbr
器件型号:TUSB321您好!
我有一个 USB-C 问题、需要解决在定制板上使用 TUSB321RWBR 和 HD3SS3212RKSTQ1进行多路复用器开关的问题。
我的问题是... 当 CC 线路从芯片直接连接到芯片时(即 CC1至 CC1和 CC2至 CC2)、在两个方向将 USB-C 集线器插入电路板(主机)时、我没有得到 USB 3枚举。 当我将 CC 线路从芯片交换到芯片 时(即 1) CC1至 CC2和 CC2至 CC1)我可以枚举它、但只能在向一个方向插入时进行枚举。 测试集线器是兼容的、在插入 Windows 计算机时可双向工作。 这是原理图的一个片段。
谢谢你
-K