This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:重定时器还是非重定时器?

Guru**** 2915070 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP159, TMDS181, HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1121701/sn75dp159-retimer-or-not

器件型号:SN75DP159
主题中讨论的其他器件: TMDS181HD3SS215

大家好、

我正在设计基于英特尔 i3/i5/i7 CPU 的主板。

它是专用于不同应用的主板。

应用1:2个16英寸集成显示屏(DisplayPort)和1个 HDMI 端口

应用程序2:1个集成显示屏27英寸(DisplayPort)和1个 HDMI 端口

应用程序3:2个集成显示屏,32英寸(HDMI)

我们在每个 HDMI 端口上添加了重定时器 IC SN75DP159。

我们这样做是因为在应用1上、HDMI 端口可以连接到长度未知的视频投影仪、而在应用3上、HDMI 电缆的长度很长(巨大的设备)。

现在的问题是:我们是否应该在 DisplayPort 接口上实施此类重定时器?

应用程序上的长度比应用程序1上的长度略大。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 HDMI2.0应用吗? DP159可以处理12-13db 的布线长度损失。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的回复。

    是的、这是 HDMI 2.0应用。

    此致、

    米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据迹线长度,您确实需要重定时器来补偿迹线损耗。 DP159是 DP++转 HDMI 重定时器、TMDS181是 HDMI 转 HDMI 重定时器。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、我有疑问。

    目前、我使用 DP159实现 HDMI 到 HDMI。

    DP159的输入是多路复用器/多路信号分离器 HD3SS215的输出。

    是不是这样?

    BR

    米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HD3SS215为多路复用器、如果输入为 HDMI、则需要上拉50欧姆的 HDMI 信号、然后在 DP159输入中添加交流电容。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    我再也不明白了。

    您建议使用 TMDS181。

    是否可以将此组件与 HD3SS215配合使用?

    我想我不需要任何电容器。

    BR

    米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米歇尔:

      如果源是 HDMI、则需要使用 TMS181。 HDSS215仅为多路复用器、不会影响您在 DP159和 TMDS181之间的选择。

    对于 TMDS181、您不需要任何交流电容。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HD3SS215的来源是 COM Express 模块类型6的 DDI_PAIR 以及 MXM GPU 类型 A 的 DP_C

    HD3SS215的输出是 TMDS181的输入(无任何电容器)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    我们为两个 HDMI 端口实施了 TMDS181。

    我们必须对3个 DP 端口执行相同的操作。

    我们计划按照应用手册 SLLA358使用 DP159。

    正确吗?

    我们注意到电阻器 VSADJ 为4K64、而不是7K05。 为什么? 电源电压为1.1V

    此致、

    米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果用于 DP 应用而不是 DP++、则器件设置为 X 模式、因此 Vsadj 与正常模式不同。

    此致

    Brian