Other Parts Discussed in Thread: SN75DP159, TMDS181, HD3SS215
主题中讨论的其他器件: TMDS181、 HD3SS215
大家好、
我正在设计基于英特尔 i3/i5/i7 CPU 的主板。
它是专用于不同应用的主板。
应用1:2个16英寸集成显示屏(DisplayPort)和1个 HDMI 端口
应用程序2:1个集成显示屏27英寸(DisplayPort)和1个 HDMI 端口
应用程序3:2个集成显示屏,32英寸(HDMI)
我们在每个 HDMI 端口上添加了重定时器 IC SN75DP159。
我们这样做是因为在应用1上、HDMI 端口可以连接到长度未知的视频投影仪、而在应用3上、HDMI 电缆的长度很长(巨大的设备)。
现在的问题是:我们是否应该在 DisplayPort 接口上实施此类重定时器?
应用程序上的长度比应用程序1上的长度略大。
非常感谢。