This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812S-Q1:一些问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1121970/dp83tc812s-q1-some-questions

器件型号:DP83TC812S-Q1

大家好、

我的客户 Marelli 在他们的照明域控制项目中使用812、有些问题可能需要您的帮助。 谢谢!

  1. 是否可以通过自主操作完成整个 RMII 模式的自动设置?
  2. 我是否需要在自主操作之前和之后进行复位?
  3. 对于0x18B 寄存器的读取操作、读取的数据(0x1C4B)与寄存器映射中的指示值不同。
    1. 读取/写入步骤:0xD 0x1F;0xE 0x18B;0xD 0x401F;读取/写入0xE。 操作是否有问题?
    2. 在读取和写入其他 MMD1F 寄存器时也会出现同样的问题。
  4. 配置 RMII 模式时、是否只能为 RMII_CTRL_1寄存器和 RMII_OVERRIDE_CTRL 寄存器设置它? 需要在其他模式下手动禁用一些相关寄存器?
    1. 当前设置步骤
      1. PHY 硬件复位
      2. 自主操作(addr0x18B、data0x0040)
      3. 设置模式:从器件(addr0x1834、BIT14=0)
      4. RMII CTRL 寄存器设置(addr0x648、BIT5、6=1)
  5. 我们是否有针对 RMII 模式的配置步骤?

BR
Jiawei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiawei、

    通过自动设置、您是否意味着通过自举设置 RMII 模式? 自主模式和 RMII 模式均可通过步骤进行配置。
    寄存器0x18B 的默认读取值为0x1C4B。 因此、您将按预期进行读取。 默认情况下、器件处于自主模式、您无需写入任何寄存器。

    要通过搭接配置 RMII 模式、请按照数据表第8.5.1节中的说明将搭接连接放置在 RX_D1或 RX_D0上。

    --
    此致、
    Gokul。