主题中讨论的其他器件: LMH1980、 LM1881
你好
我希望将 RGB (Csync、sync on composite 和 sync on green)+ YPbPr + S 视频+复合视频作为输入、然后将数字输出与 ADV7341 ( YCbCr 20位)搭配使用(我认为 TVP5160可以做到)。 对于 RGB 和 YPbPr、我对 ED 480p\576p 最大分辨率感到满意、如图所示。
我有以下有关 TVP5160的问题:
由于 TVP5160的 YPbPr 输入最高可达480p 和576p、RGB 输入是否相同?
2-对于 RGB 同步类型,它是否必须是复合视频? 我需要它来接受复合视频本身、或者在我的案例中、它很可能只是纯复合同步、而在某些情况下、它需要绿色同步。 TVP5160是否接受绿色和纯 CSync 上的同步? 我猜它确实接受了 CSync、但我想肯定。如果它不接受绿色同步、那么我需要使用 LMH1980等同步剥线器、以从绿色同步获取纯 Csync。
3-稍微相关一点,LMH1980是否可以接受 csync 输入? 如果问题2的答案是 tvp5160无法使用绿色同步、那么我需要同步剥线器、 而 lm1881无法在绿色上同步、因此我有了 lmh1980。我需要选择将其馈入 scart green 信号或 scart 引脚20、这可以在复合视频上同步、也可以只在纯 csync 中同步。这就是我想要创建的原因 如果我向其馈送 csync、只要它仅输出 csync 本身、就不会发生错误。
4-我是否需要知道输入分辨率? 我是指 NTSC、PAL、480p...等等?
5 -我需要的输出是具有离散同步的20位 YCbCr 或10位 YCbCr、以及 csync 输出、而不是 HSYNC。我的问题是、我可以在嵌入同步的同时为所有支持的分辨率输出 Cs 和 Vs 吗?
6-如果我想添加高达480p 的 VGA RGBHV 支持,可以吗? 我看不到任何指示 TVP5160可以执行 H 和 V SYNC 输入。
谢谢