This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5160:TVP5160 RGB 输入

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP5160, LMH1980, LM1881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1120536/tvp5160-tvp5160-rgb-inputs

器件型号:TVP5160
主题中讨论的其他器件: LMH1980LM1881

你好


我希望将 RGB (Csync、sync on composite 和 sync on green)+ YPbPr + S 视频+复合视频作为输入、然后将数字输出与 ADV7341 ( YCbCr 20位)搭配使用(我认为 TVP5160可以做到)。 对于 RGB 和 YPbPr、我对 ED 480p\576p 最大分辨率感到满意、如图所示。

我有以下有关 TVP5160的问题:

由于 TVP5160的 YPbPr 输入最高可达480p 和576p、RGB 输入是否相同?

2-对于 RGB 同步类型,它是否必须是复合视频? 我需要它来接受复合视频本身、或者在我的案例中、它很可能只是纯复合同步、而在某些情况下、它需要绿色同步。 TVP5160是否接受绿色和纯 CSync 上的同步? 我猜它确实接受了 CSync、但我想肯定。如果它不接受绿色同步、那么我需要使用 LMH1980等同步剥线器、以从绿色同步获取纯 Csync。

3-稍微相关一点,LMH1980是否可以接受 csync 输入? 如果问题2的答案是 tvp5160无法使用绿色同步、那么我需要同步剥线器、 而 lm1881无法在绿色上同步、因此我有了 lmh1980。我需要选择将其馈入 scart green 信号或 scart 引脚20、这可以在复合视频上同步、也可以只在纯 csync 中同步。这就是我想要创建的原因 如果我向其馈送 csync、只要它仅输出 csync 本身、就不会发生错误。

4-我是否需要知道输入分辨率? 我是指 NTSC、PAL、480p...等等?  

5 -我需要的输出是具有离散同步的20位 YCbCr 或10位 YCbCr、以及 csync 输出、而不是 HSYNC。我的问题是、我可以在嵌入同步的同时为所有支持的分辨率输出 Cs 和 Vs 吗?

6-如果我想添加高达480p 的 VGA RGBHV 支持,可以吗? 我看不到任何指示 TVP5160可以执行 H 和 V SYNC 输入。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我们在 E2E 论坛上不再为该器件提供任何支持。  您可以在 E2E 论坛中搜索以前讨论的存档帖子、这些帖子可能有助于解决您的问题。 很抱歉缺少指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我觉得支持是通过售票系统、而不是论坛来实现的。

    至少您可以帮助我完成这篇文章及其简单的问题、那么我不会提出更多问题。或者指导我到一个可以为这款量产器件提供良好支持的地方。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hossam、

     如果我对该器件有任何了解、我希望能够提供帮助。 但是、我们没有人拥有足够的经验和知识来回答您的问题。 真的很抱歉。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我理解这种情况。但是,请看那些过去支持它的人,我相信他们知道。任何经验对我来说都足够了。你提供的任何材料都很好。有没有任何评估板?