This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811R-Q1:用于仪表组计算的以太网交换机

Guru**** 1456440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1120025/dp83tc811r-q1-ethernet-switch-for-cluster-computing

器件型号:DP83TC811R-Q1

我们希望通过以太网将几台定制设计的计算机联网、同时我们也在寻找一个可用作交换机的 IC。 我们无法使用路由器、因为这些是定制设计的微型计算机、我们需要保持较小的占用空间。 设计开关对我们来说是一项新功能。

我在看上面可以用来将两台计算机连接在一起的部分,但我们将把几台计算机连接在一起,因此我们需要一台交换机。

我的第一个问题是:TI 是否有任何您可以推荐的 IC、我可以将其作为起点? 我很难找到它们。  

如果我们有开关 IC、我们是否仍然需要 PYTHER 收发器?

我最初的想法是将收发器连接到每台计算机、然后中间有一个交换机来路由数据。 需要注意的一点是、我们的计算机已经内置了以太网、因此我觉得我们可以将以太网引脚直接路由到交换机。

TI 是否有任何文章涉及与此类收发器类似的开关?  SimpliPHY 您的以太网设计、第1部分:以太网 PHY 基础知识和选择过程-模拟-技术文章- TI E2E 支持论坛

如果对上述内容有任何想法,将不胜感激。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luc:

    我们在 TI 没有任何开关产品。 您可以在线查找 具有 PHY 实现的以太网交换机产品。

    --

    此致、

    林山民