请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83TC811R-Q1 我们希望通过以太网将几台定制设计的计算机联网、同时我们也在寻找一个可用作交换机的 IC。 我们无法使用路由器、因为这些是定制设计的微型计算机、我们需要保持较小的占用空间。 设计开关对我们来说是一项新功能。
我在看上面可以用来将两台计算机连接在一起的部分,但我们将把几台计算机连接在一起,因此我们需要一台交换机。
我的第一个问题是:TI 是否有任何您可以推荐的 IC、我可以将其作为起点? 我很难找到它们。
如果我们有开关 IC、我们是否仍然需要 PYTHER 收发器?
我最初的想法是将收发器连接到每台计算机、然后中间有一个交换机来路由数据。 需要注意的一点是、我们的计算机已经内置了以太网、因此我觉得我们可以将以太网引脚直接路由到交换机。
TI 是否有任何文章涉及与此类收发器类似的开关? SimpliPHY 您的以太网设计、第1部分:以太网 PHY 基础知识和选择过程-模拟-技术文章- TI E2E 支持论坛
如果对上述内容有任何想法,将不胜感激。
谢谢你。