This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:无活动链路

Guru**** 2965330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1117726/dp83867is-without-active-link

器件型号:DP83867IS

您好!

只需确认一下、是否可以在没有主动链的情况下将 CLK_OUT 引脚配置为125MHz? 目标是馈入 MAC RGMII REF 125MHz 输入。

谢谢你。

此致、
5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、May、

    是的、可以在没有主动链的情况下将 CLK_OUT 配置为125MHz。 但是、 只需确认您不打算将其用作 MAC 上的 RX_CLK 信号、REF 输入有什么不同?

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    刚刚收到客户的更新、请参阅下面的详细信息。

    我们计划将 CLK_OUT 125MHz 用作 MAC 的 REF CLK。 您能解释一下您的建议的根本原因。 如果我们考虑串联多个 PLL、我也会有同样的问题。 PHY REFCLK 25MHz -> 125MHz PHY PLL CLK_OUT -> MAC 125MHz REF_CLK IN -> MAC RGMII PLL???。 RGMII MAC 中是否涉及 PLL? 我希望所有的时钟频率均为125MHz。
    PHY 和 MAC 在相同的25MHz 时钟域中运行

    谢谢你。

    此致、
    5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、May、

    RX_CLK 是 MII 信令的一部分、需要与 RX_D0 - RX_D3线具有特定的时序关系。 CLK_OUT 不 应用于此目的。  

    但是、它听起来 MAC 的 REF CLK 有所不同、因此这应该是可以的。  

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您能否建议您在没有有效链接的情况下配置 CLK_OUT 125MHz?  客户认为其125MHz TX_CLK 的频率范围是内部25MHz 至125MHz PLL

    谢谢你。

    此致、
    5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    您可以在寄存器0x170中配置 CLK_OUT 引脚。  

    125MHz CLK_OUT 由 PLL 从25MHz 参考时钟生成、是的。

    谢谢、

    David