This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:1Gbps 时的时钟波形

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1119200/dp83867ir-clock-waveforms-at-1gbps

器件型号:DP83867IR

您好!

当配置为1Gbps 时、我在 TX 和 RX 时钟上看到以下波形。 您能否确认这是否可以接受?

TX Waveform

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Priya、

    我对范围快照有几个意见和问题。 以下是我的意见和问题:

    • 从发送给我的快照中、您是否可以在终点获取信号的快照? 例如、如果 SoC 正在发送数据包、则应在靠近 SoC 的位置测量 TX_CLK。 我在 RX_CLK 上看到了一些反射、这可能是测量导致的。
    • 有关上升和下降时间以及其他时序限制、请参阅数据表表的7.10和7.11。
    • 您的 TX 时钟信号看起来不正确。 它应在0至 VDDIO 之间摆动。 上升和下降时间似乎太长。 它是否符合数据表要求?

    --

    此致、

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好!

    我的连接是-以太网交换机-->终端电阻器(0欧姆)--> PHY 芯片。

    此开关采用 BGA 封装、我无法访问该引脚。 我先前共享的波形在靠近开关的电阻端探测。 开关和电阻器之间的布线长度为213mil。  

    我还在 PHY 芯片的 TX_CLK 引脚上直接探测、它与之前的波形(RGMII2_TXC)没有很大差异。

    正确的是、上升和下降时间不符合规格。 电阻器和 PHY 芯片之间的布线长度为1990mil、我认为这不是很重要。 布线电容为~6.5pF。 本应用手册建议将布线长度最小化为5000mil 以下。

    我尝试移除端接电阻器(基本上断开 PHY 连接)、并在靠近开关的同一电阻器焊盘处探测时钟、波形得到显著改善。

     因此、它的迹线或 PHY 芯片本身会加载信号。 PHY 数据表将输入电容指定为5pF。 是否有任何可控制输入压摆率的配置设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Priya、

    我们的 PHY 在 MAC 侧具有固定阻抗。  以下是解决您问题的两种可能的解决方案:

    • 您是否能够控制 MAC 侧的上升和下降时间或压摆率?
    • 否则、改善电容有助于改善压摆率

    --

    此致、

    林山民