This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0341:LVDS 输出位映射

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0341

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1119182/lmh0341-lvds-output-bit-mappings

器件型号:LMH0341

我们正在为 HD/3G-SDI 应用开发基于 LMH0341的新产品。

您能否为串行 SDI 输入流至 LVDS 并行输出流的串行至并行转换提供完整的时序图? 我需要知道位映射是如何完成的。 这在数据表中并不完全清楚。 我认为位映射与我所附的图类似、但我不确定。 请确认吗?

此外、RXCLK 在以下情况下的默认时钟频率是多少:

1) 1) HD-SDI 运行?

2) 2) 3G-SDI 运行?

非常感谢你的帮助。

Simon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    您的理解是正确的。 在接收时钟的每个上升沿或下降沿、RX0至 RX4 LVDS 差分对上将有5个新符号。 这些符号是顺序符号-例如、RX0和 B、G、... RX1和等上的符号 A-F-...、如图中所示。

    器件自动检测数据速率并自动提供相应的接收时钟。 LVDS 位排序如上所述。

    对于 SDI 应用、有一个处理 SMPTE 所需的这些低级和扰频的 FPGA IP 示例。 我不确定您是否可以访问此 FPGA IP -请注意、这是原样的。 此示例代码还会生成色条或其他图形、以快速启动和运行您的应用程序。 如果您无法访问此 IP、请向我发送朋友请求以及您公司的电子邮件地址、以便您可以访问此 IP。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认我的时序图是正确的 Nasser。  我只是想100%确定...

    谢谢、我已经能够访问示例代码。  当然、视频解码模块(例如解扰、CRC、标准检测看起来很有用)。  但是、I/O 模块和时钟生成适用于最新的 Xilinx Vivado 工具不再支持的较早一代 Xilinx FPGA。  这些将需要进行一些修改、以使用最新基元替换 DDR 寄存器和 DCM_SP 组件)。

    此致、Simon。