Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A
您好!
我与客户讨论了 在 VOL、IOL 和上拉电阻器值上的全部混淆。 您能帮您理解吗? 谢谢!
根据我的理解、 IOLmin 3mA 时的 VOLmax 0.4V 在 I2C 总线规格中指定、但 TCA9548A 通常会灌入6mA。
然后、在3.3Vcc 下、RPU 的正确计算是: RPU.MIN = (3.3V - 0.4V)/6mA = 3.23k Ω;IOL 不应是3mA、而应是6mA。 正确吗?


对于方程式(2)、我参考附件、I2C 总线规格和用户手册。
e2e.ti.com/.../UM10204_5F00_I2C_2D00_bus-spec-and-user-manual.pdf