This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:电压、IOL、上拉电阻器

Guru**** 2930170 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1118686/tca9548a-vol-iol-pull-up-resistor

器件型号:TCA9548A

您好!

我与客户讨论了 在 VOL、IOL 和上拉电阻器值上的全部混淆。 您能帮您理解吗? 谢谢!

根据我的理解、 IOLmin 3mA 时的 VOLmax 0.4V 在 I2C 总线规格中指定、但 TCA9548A 通常会灌入6mA。

然后、在3.3Vcc 下、RPU 的正确计算是: RPU.MIN = (3.3V - 0.4V)/6mA = 3.23k Ω;IOL 不应是3mA、而应是6mA。 正确吗?

对于方程式(2)、我参考附件、I2C 总线规格和用户手册。

e2e.ti.com/.../UM10204_5F00_I2C_2D00_bus-spec-and-user-manual.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表不保证超过3mA。 因此、您应该将电路设计为不超过3mA。 (使用小于3mA 的电流、除非您实际需要高速或具有高总线电容。)

    请注意、所有已启用通道的上拉电阻器都是并联的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、

    感谢您的评论。

    [引用 userid="96787" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1118686/tca9548a-vol-IOL-pull-up-resoler/4146876#4146876"]数据表不保证电流超过3mA。 [/报价]

    在数据表中、IOL 规定最小值为3mA、典型值为6mA。 您可以在我的第一个线程中找到捕获。 我认为该器件通常能够灌入6mA 电流。 我的理解是错误的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    Clemens 是正确的-在设计时、您必须考虑最坏情况。 此处的计算有助于估算允许的最小上拉电阻。 这是为了确保低电平信号足够低、能够被正确识别。 因此、您必须确保即使是最弱的情况也要考虑在内。 在这种情况下、最坏情况下的最小灌电流能力为3mA。

    正确的做法是、它通常为6mA、但在最坏情况下使用6mA 进行设计是不正确的、因为它不会考虑不同器件之间的自然变化。

    最棒的

    Danny