Other Parts Discussed in Thread: ALP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB960-Q1 主题中讨论的其他器件:ALP
我们发现一件奇怪的事情、960的端口2有时可能没有锁定问题。
位-0可以变为0,然后变为1,再变为0,然后变为1。
您对此问题有什么建议吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ALP
我们发现一件奇怪的事情、960的端口2有时可能没有锁定问题。
位-0可以变为0,然后变为1,再变为0,然后变为1。
您对此问题有什么建议吗?

您好、Tianming、
如果寄存器0x4D 的位0始终为零、这通常表示 SER 和 DES 之间的链路质量不好、这会导致 SER 和 DES 之间传输的数据出错。
为了帮助您解决此问题、您能否:
谢谢、
约书亚