This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:0X4D 锁定状态问题

Guru**** 2926680 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1116330/ds90ub960-q1-0x4d-lock-status-issue

器件型号:DS90UB960-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

我们发现一件奇怪的事情、960的端口2有时可能没有锁定问题。

位-0可以变为0,然后变为1,再变为0,然后变为1。  

您对此问题有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tianming、

    如果寄存器0x4D 的位0始终为零、这通常表示 SER 和 DES 之间的链路质量不好、这会导致 SER 和 DES 之间传输的数据出错。

    为了帮助您解决此问题、您能否:

    1. 请运行 ALP 中内置的 MAP 工具、以检查 SER 和 DES 之间的链路质量、并为我提供结果? 如果需要,请参考 地图工具用户指南
    2. 提供一个来自 SER 和 DES 的寄存器转储

    谢谢、

    约书亚