This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:如何使 UB928显示 UB941输出的色条图像?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM, ALP, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1112094/ds90ub941as-q1-how-to-make-the-ub928-display-the-color-bar-image-output-by-ub941

器件型号:DS90UB941AS-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VMALPUSB2ANY

您好 TI

我正在尝试确定从 UB941到 LCD 的连接是否正常,如何使 UB928显示 由在图形模式下配置了内部时钟和时序的 UB941输出的色条图像?  

TDA4VM DSI --> UB941 --> UB928 --> LCD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您从 UB941到 LCD 的连接对我来说是正确的。

    我附上两份应用手册。 请首先按照《探索内部测试图案生成》应用手册进行操作、然后查看《ds90ub941启动指南》。 在阅读这两份应用手册后、如果您有任何具体问题、请告诉我。

    https://www.ti.com/lit/an/snla132g/snla132g.pdf?ts=1656032239277&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDS90UB928Q-Q1 -图形生成

    https://www.ti.com/lit/an/snla356/snla356.pdf?ts=1656032160731&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDS90UB941AS-Q1 -启动指南

    此致、

    Anthony G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Anthony G.

    您能否向我展示如何配置寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您能告诉我您的 LCD 显示屏的分辨率是多少、以便我可以运行一些测试吗? 此外、您是否正在使用 ALP?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 LCD 的分辨率为1920*1080  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我能够使用 Analog LaunchPAD (ALP)生成寄存器。 我假设您已经下载了此软件、但如果不下载、我强烈建议您使用它来配置寄存器。 ALP 可从 TI 网站下载。

    首先、我打开 ALP 并选择941AS 作为我的器件。 第二、我进入了"图形发生器"选项卡。 第三、我选择了色条、将计时源更改为内部、然后将规格更改为高清1080p 60 Hz (如果您使用的是高清1080p 30 Hz、您的规格可能会有所不同)。 最后、我单击"Apply"。

    通过单击"Registers"选项卡、我可以查看所有寄存器的值、以生成色条模式。 在"Registers"选项卡中、如果您单击"Display"、它将为您提供寄存器转储。

    如果您在获取寄存器值时遇到任何问题、请告诉我您是否需要我提供寄存器转储或脚本。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anthony

    根据 tda4vm SCH、I  

    我将941配置如下、您能帮我检查一下吗?

    之后、我获得了 patgen 寄存器、并将这些寄存器设置为 ub941、对吧?

    寄存器显示- ALP Nano 1 - DS90UB941AS、连接器1

    寄存器数据名称
    0x0000 0x00 PGRS
    0x0001 0x00 PGGS
    0x0002 0x00 PGBS
    0x0003 0x08 PGCDC1
    0x0004 0x48 PGTFS1
    0x0005 0x53 PGTFS2
    0x0006 0x1E PCTFS3
    0x0007 0x20 PGAFS1
    0x0008 0x03 PGAFS2
    0x0009 0x1E PGAFS3
    0x000A 0x0A PGHSW
    0x000B 0x02 PGVSW
    0x000C 0x0A PGHBP
    0x000D 0x02 PGVBP
    0x000E 0x03 PBSC
    0x000F 0x1E PGFT
    0x0010 0x0C PGTSC
    0x0011 0x21 PGTSO1
    0x0012 0x43 PGTSO2
    0x0013 0x65 PGTSO3
    0x0014 0x87 PGTSO4
    0x0015 0xA9 PGTSO5
    0x0016 0xCB PGTSO6
    0x0017 0xED PGTSO7
    0x0018 0x0F PGTSO8
    0x0019 0x00 PGBE
    0x001A 0x01 PGCDC2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您的 ALP 设置看起来正确。 我能够在第941条上生成与您相同的 patgen 寄存器。 在 ALP 上、您可以使用"演示模式设置"或"USB2ANY/Aardvark 设置"。 "演示模式设置"将为您提供寄存器值、但它不会对您的 ub941进行编程。 为了对 ub941进行编程、我建议使用"USB2ANY/Aardvark Setup"、因为一旦您确认了设置、它会将配置的寄存器值发送到 ub941。 如果您仍然无法显示颜色栏、请告诉我。

    如果您想让我看看上面的原理图捕获、您是否想告诉我您使用的是 STP 电缆还是同轴电缆?

    此致、

    Anthony