主题中讨论的其他器件:TDA4VM、 ALP、 USB2ANY
您好 TI
我正在尝试确定从 UB941到 LCD 的连接是否正常,如何使 UB928显示 由在图形模式下配置了内部时钟和时序的 UB941输出的色条图像?
TDA4VM DSI --> UB941 --> UB928 --> LCD
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Alex:
您从 UB941到 LCD 的连接对我来说是正确的。
我附上两份应用手册。 请首先按照《探索内部测试图案生成》应用手册进行操作、然后查看《ds90ub941启动指南》。 在阅读这两份应用手册后、如果您有任何具体问题、请告诉我。
此致、
Anthony G.
尊敬的 Alex:
我能够使用 Analog LaunchPAD (ALP)生成寄存器。 我假设您已经下载了此软件、但如果不下载、我强烈建议您使用它来配置寄存器。 ALP 可从 TI 网站下载。
首先、我打开 ALP 并选择941AS 作为我的器件。 第二、我进入了"图形发生器"选项卡。 第三、我选择了色条、将计时源更改为内部、然后将规格更改为高清1080p 60 Hz (如果您使用的是高清1080p 30 Hz、您的规格可能会有所不同)。 最后、我单击"Apply"。
通过单击"Registers"选项卡、我可以查看所有寄存器的值、以生成色条模式。 在"Registers"选项卡中、如果您单击"Display"、它将为您提供寄存器转储。
如果您在获取寄存器值时遇到任何问题、请告诉我您是否需要我提供寄存器转储或脚本。
此致、
Anthony
你好、Anthony
根据 tda4vm SCH、I

我将941配置如下、您能帮我检查一下吗?


之后、我获得了 patgen 寄存器、并将这些寄存器设置为 ub941、对吧?
寄存器显示- ALP Nano 1 - DS90UB941AS、连接器1
寄存器数据名称
0x0000 0x00 PGRS
0x0001 0x00 PGGS
0x0002 0x00 PGBS
0x0003 0x08 PGCDC1
0x0004 0x48 PGTFS1
0x0005 0x53 PGTFS2
0x0006 0x1E PCTFS3
0x0007 0x20 PGAFS1
0x0008 0x03 PGAFS2
0x0009 0x1E PGAFS3
0x000A 0x0A PGHSW
0x000B 0x02 PGVSW
0x000C 0x0A PGHBP
0x000D 0x02 PGVBP
0x000E 0x03 PBSC
0x000F 0x1E PGFT
0x0010 0x0C PGTSC
0x0011 0x21 PGTSO1
0x0012 0x43 PGTSO2
0x0013 0x65 PGTSO3
0x0014 0x87 PGTSO4
0x0015 0xA9 PGTSO5
0x0016 0xCB PGTSO6
0x0017 0xED PGTSO7
0x0018 0x0F PGTSO8
0x0019 0x00 PGBE
0x001A 0x01 PGCDC2
尊敬的 Alex:
您的 ALP 设置看起来正确。 我能够在第941条上生成与您相同的 patgen 寄存器。 在 ALP 上、您可以使用"演示模式设置"或"USB2ANY/Aardvark 设置"。 "演示模式设置"将为您提供寄存器值、但它不会对您的 ub941进行编程。 为了对 ub941进行编程、我建议使用"USB2ANY/Aardvark Setup"、因为一旦您确认了设置、它会将配置的寄存器值发送到 ub941。 如果您仍然无法显示颜色栏、请告诉我。
如果您想让我看看上面的原理图捕获、您是否想告诉我您使用的是 STP 电缆还是同轴电缆?
此致、
Anthony