Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD01
我用示波器测量了 A。

设置
* VCC、VL = 3.3V
* NRE/DE =上拉电阻(3.3V/6k Ω)
*端接电阻=侧120欧姆

CH 1 = SN65HVD01 R 数字输出(2引脚)
CH 2 = SN65HVD01 A 总线 I/O
时序是正确的、但奇怪的是、它的输出电压超过20V。
为什么输出超过20V????
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Won、
我有几个问题:
是否两个器件都连接到同一接地端? 它们具有不同 的符号-这可能会影响读数。
2.您是否验证了馈入收发器的电源电压? 是3.3V 吗?
3.我知道很多 示波器探头都有“10x”功能-探头是否设置为“10x”? 我提出这一问题、因为如果将值降低10倍、您所看到的内容就更有意义了。
因此、根据您分享的内容、我对可能发生的情况有几个想法。 First Clemens 正确-收发器根本无法生成20V -因此内部电路不会输出20V 电压。 这意味着器件的某个位置有20V 的电源(在这种情况下、可能是我猜的通过电源)、这可能是由于器件之间存在较大的接地电位差而导致的、这就是为什么接地非常重要的原因、 也可能是由于探头设置或测量位置而导致的测量误差。 如果您可以回答上述问题、将有助于缩小此列表范围、或者强调另一种可能性。
请告诉我!
最棒的
Parker Dodson