This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD01:A、B 的输出功率超过20V。

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1115585/sn65hvd01-the-output-power-from-a-b-was-over-20v

器件型号:SN65HVD01

我用示波器测量了 A。

设置

 * VCC、VL = 3.3V

 * NRE/DE =上拉电阻(3.3V/6k Ω)

 *端接电阻=侧120欧姆

CH 1 = SN65HVD01 R 数字输出(2引脚)

CH 2 = SN65HVD01 A  总线 I/O

时序是正确的、但奇怪的是、它的输出电压超过20V。

为什么输出超过20V????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A 和 B 输出电压是否会根据情况变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发送器无法生成高于其自身电源的电压。 总线是否连接了其他任何设备?

    示波器探针的×1/×10模式是否设置正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    提供的电源为24V、
    将电压转换为 DCDC 后、我向 RS485收发器提供3.3V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我测量了接地和输出 B。测量方法是否错误?
    将探头的接地端连接到接地端、
    我将探针指针连接到 b 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Won、

    我有几个问题:

    是否两个器件都连接到同一接地端? 它们具有不同 的符号-这可能会影响读数。   

    2.您是否验证了馈入收发器的电源电压? 是3.3V 吗?

    3.我知道很多 示波器探头都有“10x”功能-探头是否设置为“10x”? 我提出这一问题、因为如果将值降低10倍、您所看到的内容就更有意义了。  

    因此、根据您分享的内容、我对可能发生的情况有几个想法。 First Clemens 正确-收发器根本无法生成20V -因此内部电路不会输出20V 电压。 这意味着器件的某个位置有20V 的电源(在这种情况下、可能是我猜的通过电源)、这可能是由于器件之间存在较大的接地电位差而导致的、这就是为什么接地非常重要的原因、 也可能是由于探头设置或测量位置而导致的测量误差。 如果您可以回答上述问题、将有助于缩小此列表范围、或者强调另一种可能性。

    请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson